Sustentabilidade na KUKA

A sustentabilidade está ancorada na cultura empresarial na KUKA. Como empresa focada no futuro, nos empenhamos na sustentabilidade em todas as áreas – pelas pessoas e pela qualidade dos nossos produtos e serviços. Fazemos isso também porque temos uma responsabilidade diante da sociedade e do meio ambiente.

Sustentabilidade em todas as áreas

Na KUKA a sustentabilidade significa práticas empresariais responsáveis para a proteção do meio ambiente e dos recursos. Temos responsabilidade pelas nossas colaboradoras e colaboradores, nossos clientes e investidores, pela sociedade e o meio ambiente. Por isso trabalhamos duro para que a empresa se desenvolva de forma contínua e sustentável. Nós nos empenhamos pela sustentabilidade nas áreas:

  • Social
  • Energia, meio ambiente e recursos
  • Economia

Sustentabilidade social: para colaboradores e a sociedade

Para nós, a saúde dos nossos colaboradores é de máxima importância. Queremos criar um ambiente de trabalho flexível e saudável. Isso inclui também a conciliação de família e profissão. Por isso seguimos uma política de pessoal sustentável e apoiamos o work-life-balance através de ofertas como horário móvel, home office ou a creche Orange Care.

Com a fundação da associação de utilidade pública Orange Care e.V. em 2012, damos, além disso, uma contribuição social. Nessa associação, KUKAnos se envolvem no âmbito social e ajudam pessoas necessitadas por meio de donativos.

Os colaboradores KUKA se encontram regularmente para atividades físicas conjuntas.

Sistemas de gestão e certificados na área social

Para proteger a sustentabilidade e a saúde dos KUKAnos, trabalhamos com sistemas de gestão da qualidade que, por exemplo, garantam a segurança dos colaboradores em canteiros de obras. Isso inclui também uma extensiva gestão da saúde. Nossos certificados atuais:

  • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
    O sistema de gestão de proteção do trabalho da inspeção industrial e da economia bávara deve melhorar a segurança e a saúde dos colaboradores no local de trabalho e torná-la mais econômica. O OHRIS tem como meta que os próprios colaboradores se envolvam ativamente com a segurança do trabalho e a proteção da saúde.
  • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
    A norma britânica é uma base para a certificação de sistemas de gestão para a proteção do trabalho. O OHSAS 18001 se ocupa com perigos e riscos da saúde e segurança ocupacional.
  • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
    O sistema de credenciamento da saúde e segurança CHAS é um certificado para a indústria da construção. Ele serve tanto a compradores como também fornecedores para avaliar a competência da saúde e segurança da empresa.
  • berufundfamilie:
    O objetivo da certificação é estruturar os locais de trabalho de tal forma que sejam levadas em consideração a situação familiar e a respectiva fase de vida. Com isso devem ser aumentadas a qualidade de vida dos colaboradores e a eficiência da empresa.

Sustentabilidade ecológica: eficiência energética e de recursos

Cada vez mais pessoas vivem de cada vez menos recursos. Para a KUKA os processos de proteção de recursos e de eficiência energética são especialmente importantes, pois eles reduzem a emissão de CO2. Por isso nos comprometemos com a eficiência energética na construção de sistemas com tecnologias e produtos verdes como o robô industrial de eficiência energética KR QUANTEC.

Também a mudança para aquecimento distrital na localidade de Augsburg contribui com a sustentabilidade ecológica. Através disso pudemos reduzir em 18 porcento a nossa emissão de CO2. Além disso, produzimos anualmente cerca de 35.000 kWh de energia solar em Augsburg. Em todas as construções novas, ampliações ou modernizações nesta localidade já realizamos conceitos ambientais inovadores – e até já ultrapassamos os requisitos legais.

Além disso, damos grande importância ao uso eficiente dos recursos e queremos destinar e reciclar produtos de forma sustentável. Por isso oferecemos aos nossos clientes um serviço de retooling.

Sistemas de gestão e certificados na área ecológica

Através do nosso sistema de gestão ambiental e o sistema de gestão da energia asseguramos que o tipo, extensão e impacto das nossas atividades, produtos e serviços sejam apropriados. Por isso trabalhamos continuamente na melhoria desse sistema de gestão e evitamos a poluição ambiental. Nossos certificados de sustentabilidade nessa área: 

  • ISO 14001: Com a norma internacional ISO 14001 são definidos os requisitos a um sistema de gestão ambiental. O seu foco está no processo de melhoria contínua. A ISO 14001 pertence a uma família de normas que, entre outros, se ocupa com balanços ecológicos, indicadores ambientais e avaliações de desempenho ambiental.
  • ISO50001: A norma de reconhecimento internacional apoia o estabelecimento de uma gestão de energia sistemática em relação à eficiência energética e a emissão de CO2. A KUKA está planejando a certificação do sistema de gestão de energia com a norma ISO 50001 em 2016.
  • VDA 6.4: A KUKA possui a certificação conforme a VDA 6.4 em localidades relevantes. Essa norma refere-se a fornecedores automotivos e foi lançada pelo TÜV.

Sustentabilidade econômica: pensar a longo prazo e agir com responsabilidade

A KUKA vive o princípio da gestão sustentável: nós planejamos a longo prazo, avançamos temas de futuro e combatemos os problemas na sua causa. 

Por isso a KUKA é membro da iniciativa de sustentabilidade Blue Competence. Essa iniciativa tem como meta levar a público os avanços da indústria alemã na construção de máquinas e instalações nas áreas de eficiência energética, otimização de processos de produção e reciclagem.

Além disso, a KUKA é ativa no projeto cooperativo de "construção de carrocerias com eficiência energética e de recursos". O objetivo é que a tecnologia de produção automotiva seja estruturada com maior proteção energética e de recursos.

Sistemas de gestão e cerificados na área econômica

Para gerir de forma sustentável, também aqui aplicamos sistemas de gestão da qualidade comprovados. Os certificados nessa área incluem, entre outros:

  • AEO (Approved Economic Operator – operador econômico autorizado): Este certificado serve para atestar a segurança da cadeia internacional de fornecimento como confiável.
  • ISO9001: A família de normas se ocupa com sistemas de gestão da qualidade e serve ao entendimento mútuo em nível nacional e internacional.
  • VDA6 Parte 4: Como fornecedor automotivo a KUKA também está certificada com a norma independente VDA 6, Parte 4. A norma permite a comprovação do atendimento dos requisitos automotivos em áreas, nas quais atualmente não é possível uma certificação conforme a ISO/TS 16949.
  • ISO/TS 16949: Com esta norma devem ser melhoradas a qualidade de sistema e de processo e a satisfação do cliente. No foco está a constatação de falhas, e não apenas a sua prevenção.
  • EN/AS9100: Esta norma internacionalmente reconhecida serve como sistema de gestão da qualidade para a indústria aeroespacial. A EN/AS9100 se baseia na certificação ISO90001.
  • ISO13485: Também para o ramo da medicina existem sistemas de gestão da qualidade definidos. A certificação ISO13485 associada define os requisitos para o design e a fabricação de produtos da área médica.
  • ISO3834: Como profissional na solda, também esta norma é importante para a KUKA. Ela descreve os requisitos da qualidade para fabricantes de componentes e construções soldados por fusão.
  • Expedidor conhecido (bV): Com este status, como empresa podemos atestar que estamos enviando carga aérea segura.
Configurações de cookies OK

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.

Configurações de cookies