Processos de produção automatizados com células de fabricação flexíveis: KUKA cell4_production

Altamente flexível, estrutura modular, integração digital e pronta para a utilização imediata – esta é a KUKA cell4_production, a nova solução para processos de produção. Trata-se de um conceito para células de fabricação flexíveis, que oferece funções eficazes em pacotes pré-configurados.

15 de julho de 2020

Processos de produção automatizados em curtíssimo tempo e com dispêndio mínimo

Desembalar, conectar e usar imediatamente – este princípio simples associado a equipamentos eletrônicos convencionais agora também vale para processos de produção na indústria de manufatura e automotiva. Com a nova série cell4_production a KUKA apresenta células de fabricação pré-configuradas e flexíveis para um amplo espectro de aplicações, que podem ser colocadas em operação de forma rápida com baixo dispêndio. O padrão KUKA uniforme assegura um ambiente de produção global harmonizado e reduz os custos de serviços de forma sustentável. Em termos concretos isso significa: serviço global, suporte local, componentes e interfaces integradas, capacidade de fornecimento mundial e know-how de décadas, que não se encontra apenas nas células, mas também se insere na assessoria durante todo o processo.
A célula de fabricação flexível KUKA cell4_arc é uma solução de ingresso na solda com gás de proteção automatizada.

Como parceiro confiável, a KUKA sempre desenvolveu padrões de automação globais, para possibilitar a automação inteligente e eficaz a clientes e parceiros.

Michael Otto, Chief Sales Officer na KUKA Robotics

Rápida disponibilização e economia de espaço: células de fabricação flexíveis KUKA cell4_production

Com as novas células de fabricação flexíveis cell4_production a KUKA oferece tudo de uma só fonte: componentes e interfaces perfeitamente harmonizadas entre si, um pacote de processo compatível, bem como treinamentos e serviço. Graças aos componentes pré-montados, as células KUKA cell4_production podem ser fornecidas em curtíssimo prazo. A estrutura modular e interfaces claramente definidas permitem, além disso, abrangentes opções de expansão. Além disso, as células continuam transportáveis e podem ser realocadas a qualquer hora dentro do ambiente de produção. Além do mais, cada célula de robô requer apenas uma pequena área de ocupação, economizando um valioso espaço na produção.
A célula de fabricação flexível para a solda ponto cell4_spot é de fácil expansão.

A KUKA cell4_production oferece preços atrativos de ingresso com baixo TCO

Em combinação com um conceito de manutenção de disponibilidade global, a KUKA oferece preços atrativos de ingresso e baixo Total Cost of Ownership (TCO) com as células cell4_production. “Graças à integração perfeita em processos de produção existentes e a adaptabilidade flexível do nosso conceito de células, aumentamos a eficiência desde o início”, diz Michael Otto. “Além disso, o registro digital constante de dados de processo assegura a manutenção dos padrões da qualidade.” 
Célula de fabricação flexível para acabamento econômico: KUKA cell4_premachining

Realizar otimizações digitalmente

As células de fabricação flexíveis também estão disponíveis no software KUKA.Sim Pro, para simular processos e programar robôs. Isso permite, por exemplo, a realização digital de análises de tempos de ciclo e otimizações com o objetivo do aumento do uptime e do aumento da produção das células. Durante este tempo a produção pode continuar nas células KUKA cell4_production. As otimizações são transmitidas no momento desejado para a célula e colocadas em execução com curtos tempos parados.

A série KUKA cell4_production é o próximo passo para a indústria de manufatura e automotiva, para aumentar a produtividade e a eficiência sem grande dispêndio de integração.

Michael Otto, Chief Sales Officer na KUKA Robotics
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies