Alegeți locația:

Štát

Fabricarea extrem de modernă a sistemelor inovatoare de baterii

Industria automobilistică progresează în mod decisiv spre dezvoltarea mobilității electrice: Chiar și partenerul global de sistem al industriei automobilistice, Webasto, participă la fabricarea sistemelor de baterii. KUKA, expertul mondial în domeniul automatizărilor din industria automobilistică, furnizează instalații de producție.


Ecologic, eficace din punct de vedere al resurselor și eficient – Mobilitatea va fi regândită în viitor

„Prin intermediul producției de baterii deschidem un nou capitol”, a declarat Dr. Hartung Wilstermann, responsabil la nivel global de afacerea cu baterii a firmei Webasto. În anul 2016, a fost luată o decizie privind extinderea portofoliului de produse: pe lângă afacerea de bază legată de sisteme termice și pentru acoperișuri, producătorul de automobile a mai produs și soluții de încărcare și sisteme de baterii pentru vehiculele electrice de orice tip. „În calitate de partener de lungă durată al industriei automobilistice, modelăm de multă vreme tendințe și dezvoltări în domeniu, împreună cu clienții noștri.” a declarat Wilstermann. Pentru fabricarea diverselor oferte din sistemul de baterii a fost construit unul dintre cele mai moderne instalații de producție a sistemelor de baterii prin colaborarea dintre Webasto și KUKA.

În calitate de lider mondial, în afacerea noastră deținem competențe care joacă, mai ales, un rol special în soluțiile legate de mobilitatea electrică. Aici sunt incluse know-how-ul considerabil din gestionarea termică, integrarea componentelor principale în vehicule și experiența de lungă durată în domeniul industrializării.

Dr. Hartung Wilstermann, responsabil la nivel global de afacerea cu baterii Webasto

În fabrica Webasto Schierling din landul Regensburg, Bavaria, producția de pachete de baterii pentru un producător european de autobuze a fost deja inițiată. În calitate de expert în ceea ce privește soluțiile de baterii, KUKA garantează implementarea și interconectarea etapelor individuale de producție precum și procesul de fabricație fără probleme al producției de pachete de baterii prin intermediul unor linii multiple și extrem de flexibile pentru produse

De asemenea, Webasto își folosește competența extinsă a acesteia în domeniul sistemelor pentru a conecta eficient lumile produselor acesteia. Întrucât eficiența bateriilor depinde foarte mult de temperatură, bateriile Webasto sunt, de exemplu, foarte eficiente și au o durată mare de viață. Pe lângă fabricarea bateriilor dezvoltate individual pentru clienții OEM, Webasto oferă și o soluție standardizată și modulară pentru vehiculele utilitare cu propriul sistem standard de baterii.

Producție extrem de flexibilă de baterii pentru grupul Webasto

KUKA garantează implementarea și interconectarea etapelor individuale de producție prin intermediul unei linii multiple și extrem de flexibile de produse.

Pachete de baterii în fabrica Webasto din Schierling

Industria automobilistică se află în cel mai mare proces de schimbare din istoria sa. Oferta de modele cu privire la vehiculele electrice și hibride se extinde considerabil. Ofensiva industriei automobilistice cu privire la mobilitatea electronică influențează și procesul de producție: În acest caz, liniile convenționale de producție a automobilelor nu pot fi transferabile în fabricarea sistemelor electrice de transmisie. La începutul anului 2020, Webasto a început să producă propriile baterii standard. Un pachet de baterii finit este produs la aproximativ fiecare 15 minute. Experții interni KUKA au plănuit, aplicat și integrat în fabrica Schierling procedeul complex de producție.

În calitate de specialiști în ceea ce privește automatizarea din industria automobilistică, lucrăm deja la crearea unor soluții standardizate de fabricare și montaj pentru producția eficientă a pachetelor și modulului de baterii. De asemenea, KUKA furnizează linii de fabricare și montaj pentru celule de combustibil sau pentru componentele acestora.

Dr. Joachim Döhner, Battery Senior Director Global Sales al firmei KUKA

Instalația este proiectată sub forma unei linii multiple de producție și permite producerea diverselor tipuri de baterii. Fiecare pachet de baterii este supus procesului sistematic și înlănțuit de producție, care este efectuat parțial manual, parțial automatizat: De la kitting, compilarea componentelor necesare pentru montarea unei baterii, prin pregătirea modulului unei baterii și – măsurare, prin aplicarea automatizată a pastei termoconductoare - așa-numitelor „gapfillers“, conexiunea dintre modulele bateriilor și carcasele acestora, montajul sistemelor de gestionare ale bateriilor, până la îmbinarea carcaselor bateriilor și, în final, testele de sfârșit de linie de producție pentru pachetele finite de baterii.

Fiecare pachet de baterii este supus procesului sistematic și înlănțuit de producție
Stație de lucru complet automatizată în liniile de fabricație și de montaj extrem de flexibile ale sistemelor de baterii

KUKA integrează o instalație care economisește spațiu

Bateria reprezintă piesa principală a vehiculelor electrice. Aceasta este alcătuită din multe componente individuale și elemente electronice. Montajul și manipularea necesită o mare precizie într-un spațiu limitat

Componentele necesare pentru baterii vor fi transportate în stațiile individuale de producție prin intermediul vehiculelor de transport fără șofer (prescurtat FTF sau AGV). AGV-ul mai servește și pe post desupermarket centralprin care acesta furnizează, de exemplu, șabloane în sertarele montate lateral, pe post de instrumente de siguranță și ajutoare de plasare a etapelor de prelucrare manuală efectuate de lucrători. Vehiculele de transport fără șofer preiau un rol important prin implementarea instalației pentru care economisește spațiu. În cărucioarele mobile cu sertare, AGV-urile mai transportă și elemente individuale pentru baterii, pe lângă șabloanele de siguranță utilizate în executarea sigură a etapei manuale de fabricație. Astfel, acestea nu trebuie să fie depozitate temporar oriunde, ci sunt puse la dispoziție automat în momentul necesar, direct la locul potrivit. Webasto economisește așadar, spațiul de depozitare și împiedică intersectarea fluxurilor de materiale în linia de producție.


Am preluat provocarea și am conectat eficient toate etapele importante ale procesului. Obiectivul nostru a fost simplificarea procesului de lucru în ceea ce privește producția pachetelor de baterii și asigurarea reducerii cât mai accentuate a echipamentelor de protecție pentru lucrători.

Dr. Joachim Döhner, Battery Senior Director Global Sales al firmei KUKA
Procesul de lucru securizat din producția de baterii permite reducerea echipamentului de protecție pentru lucrători

„Predictive Maintenance“ și trasabilitate prin intermediul colectării și analizării datelor

Noua instalație nu doar economisește spațiu, ci este și transparentă: acesta oferă firmei Webasto o imagine de ansamblu cu privire la datele legate de proces, cum ar fi cupluri, valori măsurate ale testelor electrice, precum și valori cu privire la verificarea etanșeității modulelor individuale.


În baza acestor date pot fi efectuate analize, iar procesul de producție poate fi optimizat mai departe.

Dr. Joachim Döhner, Battery Senior Director Global Sales al firmei KUKA

Un alt avantaj al colectării datelor este reprezentat de trasabilitatea fiecărui element individual încorporat în pachetele de baterii. În baza acestor numere și caracteristici, dar și în baza datelor de utilizare trasabile și a parametrilor de stare trasabili ai instalației de producție, sunt asigurate prognoze prospective și proactive cu privire la întreținerea ulterioară a mașinii, și, prin urmare „Predictive Maintenance“ precum și asigurarea acesteia.

Găsiți un partener de sistem KUKA în apropierea dvs.

Găsiți aici partenerul potrivit pentru industria sau pentru problema dvs.