Вы используете устаревшую версию Интернет-браузера. Для оптимальной работы обновите свой браузер
ARENA2036: автомобильный завод будущего с гибкими производственными технологиями
Перед автомобильной промышленностью стоят масштабные задачи: как будет выглядеть автомобиль будущего? KUKA занимается разработкой автомобильного завода будущего с гибкими производственными технологиями.
17 мая 2019 г.
ARENA2036: Запуск нового демонстрационного проекта
Перед автомобильной промышленностью стоят масштабные задачи: как будет выглядеть автомобиль будущего? как производство можно будет согласовывать с новыми и постоянно изменяющимися требованиями? В ARENA2036, самой крупной исследовательской платформе в Германии, действующей в рамках этой темы, эксперты более 30 предприятий и научных учреждений работают над общими перспективными концепциями в области создания добавленной стоимости. В том числе: эксперты KUKA. В качестве ведущей компании, предлагающей решения автоматизации, KUKA является теперь партнером одного из самых крупных комплексных проектов ARENA2036, в ходе которого разрабатываются и испытываются гибкие производственные технологии для четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0».
В исследовательском центре ARENA2036 разрабатываются и испытываются гибкие производственные технологии для автомобильной промышленности будущего.
Взаимодействие на пересечении науки и экономики
В 2013 году при поддержке ARENA2036 в Штутгартском университете создан один из самых современных в мире исследовательских центров, действующий в таких направлениях, как производство, работа и мобильность. Наряду с Германским центром авиации и космонавтики (DLR), научными институтами, например, IPA & IAO, а также такими предприятиями, как Siemens, Bosch или Daimler, одним из примерно 30 партнеров исследовательского центра является также KUKA. «Проекты, которые находятся на пересечении науки и экономики, дают нам возможность непосредственно участвовать в формировании производства будущего», – говорит Маттиас Паукнер, руководитель проектов KUKA по технологическим решениям для автомобильной промышленности. Кроме того, такие проекты дают важные импульсы для проведения собственных разработок. «Благодаря взаимодействию с партнерами исследовательского центра мы уже сегодня знаем, какие требования имеет промышленность завтрашнего дня, и, таким образом, можем предпринять необходимые меры», – поясняет руководитель проектов.
Цель финансируемого проекта «ARENA2036 fluPro»
В октябре 2018 года компания KUKA присоединилась к одному из самых крупных комплексных проектов ARENA2036. Цель проекта «Fluide Produktion (fluPro)» заключается в том, чтобы создать более мощную производственную сеть и увеличить производственную гибкость. Для проведения исследований и разработок в распоряжение предоставлен павильон площадью около 10 000 кв. метров с ультрасовременным оснащением. Центральным элементом актуального проекта является огромная установка в исследовательском центре, расположенном на территории Штутгартского университета. KUKA поддерживает ARENA2036, предоставляя несколько роботов типа KR60, KR360, Cobot LBR iiwa, KMR iiwa и KMP1500. Эти роботы используются как в двухсторонних и многосторонних исследовательских проектах, так и в финансируемом проекте «fluPro».
Проекты, которые находятся на пересечении науки и экономики, дают нам возможность непосредственно участвовать в формировании производства будущего.
Представление динамических машинных структур
Проект «Fluide Produktion» имеет своей целью преобразовать производственные средства в гибкие модули, чтобы создать динамические машинные структуры, отвечающие соответствующим требованиям. При таких условиях типичное на сегодня создание добавленной стоимости без учета логистики будет исключено. Результатом проекта может стать новая производственная система, которая использует минимальные установки и позволяет принимать решения незадолго до непосредственного создания добавленной стоимости.
Экономичное производство малых партий
Экономичное производство малых партий – одно из основных требований в современном производстве. Имея соответствующие приложения, KUKA уже сегодня поставляет подходящие решения. В условиях, когда все чаще наблюдается тенденция к индивидуализации, сокращению жизненного цикла продукта и изменению рыночной ситуации, в будущем еще более важной будет возможность производить большее число вариантов и моделей одного продукта в разном количестве. Таким образом, более чем когда-либо рассматривается производственная гибкость установки.
Быстрое согласование производства в ARENA2036
Применяемые сегодня концепции динамических производственных технологий базируются на использовании категоризированных, стандартизированных производственных ячеек, расположенных на растре. Посредством поворотных столов детали подводятся к соответствующей ячейке, которая может быть индивидуально дополнена необходимым для производства оборудованием. В таких случаях производство можно быстро и легко согласовать с актуальными требованиями.
Но что, если в рамках производственного процесса будет возможно перемещение не только деталей?
Что, если будет обеспечена также гибкость отдельных ячеек? И при этом будет расширено сотрудничество человека и робота? «Результаты могут быть решающим импульсом в нашей работе в будущем», – говорит Маттиас Паукнер, руководитель проектов KUKA по технологическим решениям для автомобильной промышленности. Однако, возможно, что достижения проекта можно будет применить и в ближайшей перспективе – например, в таких отдельных направлениях, как сотрудничество человека и робота, мобильная робототехника или цифровая тень.
Дополненная реальность в изготовлении производственного оборудования
В рамках нескольких двухсторонних и многосторонних проектов ARENA2036 компания KUKA посвятила себя исследованию того, как сделать производство будущего более гибким и эффективным. В ходе исследования, например, была проведена работа над вопросом использования дополненной реальности в изготовлении производственного оборудования. Современные технические средства помогают наглядно представить процесс создания и изменения производственной установки еще на стадии проектирования:
дополненная реальность позволяет здесь своевременно увидеть потенциал усовершенствования.
Например, будет ли обеспечен достаточный доступ к производственной установке для работников? Оптимально ли использовано пространство, или можно что-то улучшить? Вот вопросы, ответы на которые может дать дополненная реальность. То же относится и к переоборудованию ячеек, которое может потребоваться позднее: моделирование с приближенным к реальности цифровым изображением экономит временные и финансовые расходы.
Финансируемая программа «Исследовательский центр – государственно-частное партнерство в инновационной сфере»
Проекты в рамках ARENA2036 финансово поддерживаются Федеральным министерством образования и научных исследований Германии (BMBF), Европейским Союзом, а также другими спонсорами. Проект «fluPro» финансово поддерживается Федеральным министерством образования и научных исследований Германии в рамках финансируемой программы «Исследовательский центр – государственно-частное партнерство в инновационной сфере» (код финансирования 02P18Q620), а также организатором проектов PTKA в Карлсруэ. «ARENA» расшифровывается как Active Research Environment for the Next Generation of Automobiles – активная исследовательская среда для создания следующего поколения автомобилей. Цифра «2036» – это год, когда исполняется 150 лет с момента изобретения первого в мире автомобиля.
Этот сайт использует файлы «cookie» (подробнее) для улучшения качества предоставления услуг также в онлайн-режиме. Если Вы продолжаете использовать наш сайт, это означает Ваше согласие на использование только технически необходимых файлов «cookie». Нажимая на «ОК и открыть KUKA», вы также соглашаетесь на использование маркетинговых файлов «cookie». Нажав «Настройки файлов «cookie»», Вы можете выбрать, какие файлы «cookie» будут использоваться.