Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
AI plus automation– en relation som revolutionerar industrin
Snabbt börjar det bli en del av våra liv: AI. Men på en del områden är det mer revolutionerande än andra.– Inom automation har skillnaden blivit enorm, säger Micael Amandusson på KUKA Nordic. I ett samarbete med Microsoft har företaget sett smått häpnadsväckande resultat.
den 3 april 2025
Samarbete som gör skillnad
Även för en garvad automatiseringsexpert som Micael Amandusson är den snabba utvecklingen omtumlande. – Det vi ser nu är saker som jag aldrig hade trott var möjliga för ett år, eller ens ett halvår sedan. Fantastiskt skulle man kunna säga. KUKA, en av de ledande robottillverkarna och ett företag som varit med hela vägen med fordonsindustrins omställning mot elektrifiering, har blivit utvalda till att delta i ett samarbete med fokus på AI tillsammans med Microsoft. Det har företaget omsatt inom några konkreta sammanhang. Bland annat när det gäller deras expertdatabas. Där finns en massa exempel på frågor och dilemman som kunderna råkat ut för lagrade.
Ihopkopplat med CoPilot
Databasen innehåller därmed otaliga lösningar, men är stor och något svåröverskådlig. Det krävs både rutin och en del tålamod för att hantera den. Eller krävdes kanske man kan säga. För sedan den kopplades ihop med CoPilot är allt annorlunda. – Nu kan du gå in och skriva med egna ord hur problemet ser ut, och du kan vara specifik. Han tar ett exempel. – Låt oss säga att du vill svetsa två millimeter tjocka stålplåtar med en 600 millimeter lång svetsskarv … Micael Amandusson skriver in i promptern. På kortare tid än det tar för honom att skriva är allt klart. På några sekunder levererar programmet initierade förslag på robotar, mjukvaror med mera, plus en tiopunktslista med förslag på hur den som ställer frågan kan gå vidare och lära sig mer.
Ännu snabbare simuleringar
KUKA har även kopplat ihop AI med sin mjukvara för simulering, KUKA.Sim – ett program som är mycket habilt i sig. Där har det sedan några år gått att simulera hela automatiseringslinor, med olika typer av robotar, självkörande plattformar, transportband och liknande. KUKA.Sim låter en integratör bygga upp all funktionalitet på bara någon dag. Allt sker i en vanlig laptop som det sedan går att ta med sig sin ut till kunden och till och med skapa ett FAT (Factory Acceptance Test) helt – virtuellt.
KUKA.Sim - Med KUKA.Sim kan du utvärdera och optimera dina automationslösningar redan innan du byggt dem – snabbt och enkelt.
Optimera energiåtgången.
I KUKA.Sim går det även att få ut detaljerade data om hur mycket ström produktionscellens ingående delar kommer att dra, och därefter optimera energiåtgången. Allt innan en enda robot är beställd. Nu, med AI applicerat på programmet, går alltihop blixtsnabbt.
– Det är bara att skriva in i promptern vad du vill ha. En robotcell som svetsar avgasrör med vissa specifika mått som du laddar upp som CAD-fil, eller en intrikat palleteringslina med flera olika uppdrag. Skriv bara precis vad du behöver, säger han. På nolltid får operatören får fram rörlig grafik på hur cellen kommer att se ut, vilka robotar och annan utrustning som behövs, med mera. – Du får även fram en helt användbar programkod, som du direkt kan använda. säger Micael Amandusson.
Skapa en dialog med programmet
Hur pålitligt det är? Micael Amandusson säger att leveransen mycket bra, även om han tycker att det kan behövas en kvalitetskontroll för de frågor som ställs till deras kunddatabas. – Men när det gäller den robotkod som KUKA.Sim producerar har jag provat många gånger, och det blir alltid rätt. Bäst säger han att AI-tjänsterna funkar för den som skapar en dialog med programmet. – Ställ din fråga, resonera och konversera … ställ följdfrågor. Micael Amandusson anser att världen i och med genomslaget för generativ AI har tagit steget in i en ny industriell ordning, jämförbar med de största tekniksprången i historien.
Micael Amandusson, channel manager, KUKA Nordic
– Det här förändrar allt. Men, säger han, frågan är hur redo kunderna är för den här nya sköna världen. Om inte alltför lång tid blir han dock varse. – Vi lanserar de här funktionerna till sommaren, säger Micael Amandusson.
Överraskad. – Jag hade aldrig trott att vi skulle få fram den här typen av lösningar så snabbt, säger Micael Amandusson, channel manager på KUKA Nordic om resultaten av KUKA:s AI-samarbete med Microsoft.