Simple integration of robots into the machine environment

The development of robot software KUKA.PLC mxAutomation

den 19 november 2015

With the software KUKA.PLC mxAutomation, KUKA Roboter GmbH has developed a solution that enables simple integration of the robot into the machine controller.

Operators do not need to have specific robotics knowledge and can work in their usual programming and operator control environment. The robot is very easily integrated into the machine environment.

Through the further development of KUKA.PLC mxAutomation 2.1 software, now even more partners can easily incorporate KUKA robots into their machine environments. In addition to supporting the well-known partners Siemens, CoDeSys, AllenBradley and LabView, the software tool now also supports Beckhoff, Schneider Electric, B&R and the Siemens controllers TIA Portal (SIMATIC) and SIMOTION.

The new partners will be demonstrating the simple integration of the robot into the machine environment at their trade fair booths at SPS/IPC Drives in Nuremberg.

KUKA.PLC mxAutomation connects the robot with the machine control.
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar