KUKA lands key aircraft order

KUKA Robotics, a division of KUKA Aktiengesellschaft, has received a key order from the aircraft industry

10 ธันวาคม 2551

The European aircraft manufacturer Airbus S.A.S. has placed a blanket order with KUKA for the delivery of 41 "omniMove" mobile platforms for assembly of the Airbus A350 XWB. The assembly platforms will be used in the French, British, German and Spanish Airbus factories to subassemble the plane's wings and fuselage sections. The term of the blanket order is five years.

"omniMove" precision mobile platforms feature an extremely flexible horizontal range of motion in all directions, and they can also rotate on the spot. A specially designed system of wheels makes them exceptionally maneuverable in tight spaces. Bulky parts can be handled within a very small envelope. A large variety of devices can be installed on the platforms. 

KUKA Roboter GmbH purchased "omniMove" in 2006 to round out its product portfolio and has since enhanced the technology. This key order for "omniMove" platforms from the aircraft industry reflects the continuation of KUKA's successful strategy to expand its non-automotive, general industry business.

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้