KUKA CEO presents vision of robotics in 2020

A new era in robotics dawned in Brussels on 7 July 2009

13 กรกฎาคม 2552

In his function as President of EUROP, the European Robotics Technology Platform, Dr. Horst J. Kayser, CEO of KUKA AG, presented a common agenda: "Robotic Visions to 2020 and beyond – The Strategic Research Agenda for Robotics in Europe“ (SRA). 

Lead managed by KUKA Roboter GmbH, Europe's leading robot manufacturers, system integrators, research institutes and universities have been working intensively over the last three years on the future of robotics. The "Who's Who“ of European robotics – 130 leading institutions from industry and science – has developed a future model of robots in society, with the help of the CARE project (Coordination Action for Robotics in Europe) which is supported by the European Commission. EUROP has now presented the results to the public. Dr. Kayser, President of EUROP, speaking in the presence of a number of high-ranking representatives from science and politics, emphasized the outstanding importance of robotics: "The technologies to be developed in the future will not only influence and dominate the sector – they will also change and simplify the entire economy and public life through the new application possibilities“.

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้