Grenzebach Maschinenbau GmbH intends to nominate Dr. Michael Proeller to the supervisory board of KUKA AG at the annual general meeting

On April 27, 2010, Grenzebach Maschinenbau GmbH informed KUKA AG that it intends to nominate Dr. Michael Proeller as a new member of KUKA Aktiengesellschaft's Supervisory Board at the April 29, 2010 Annual General Meeting

27 เมษายน 2553

Dr. Proeller is being nominated to replace Dr. Till Reuter, who resigned from KUKA AG's Supervisory Board on April 26, 2010.

Dr. Michael Proeller (44) has held the office of Managing Director of Erhardt+Leimer GmbH, Stadtbergen/Augsburg since 1996.

On April 26, KUKA AG announced that the Supervisory Board had appointed Dr. Till Reuter as Chairman of the Executive Board until the end of 2013, effective immediately.

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้