KUKA wins major order in BRIC countries

KUKA AG has won a major order amounting to a mid double digit Mio. EUR order volume for a complete body-in-white system of an international carmaker for a factory in Brazil

3 สิงหาคม 2553

A first tranche of about 50% of the total order volume has been booked already in Q2/10.

KUKA's Systems division will design and build a complete body-in-white production line. The highly automated system will enable the carmaker to produce several different variants of the planned vehicle model. This highly flexible system will be used to manufacture underbodies, body sides, framing and closures.

Dr. Till Reuter, CEO of KUKA Aktiengesellschaft, commented as follows: "KUKA is benefiting from the automotive industry's rising capital spending in the fast-growing BRIC countries. Our ability to deliver globally enables us to guarantee a uniform high quality standard worldwide. Our strategy to focus on growth markets is beginning to bear fruit."

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้