KUKA Systems wins new multi-million-euro order from Volvo

Augsburg, February 28, 2012 – Plant engineering builder and integrator KUKA Systems received an order from premium automaker Volvo Car Corporation for a new assembly line at the Gothenburg automotive plant

28 กุมภาพันธ์ 2555

The new line is to be integrated without shutting down the existing operation. The order was placed in January 2012 and gives KUKA turnkey project responsibility for the new Volvo S60 model.

In addition to the engineering for the complete line, the Augsburg-based automation specialist will be responsible for developing and building new jigs and fixtures and grippers to assemble the side panels, doors, hood and trunk lid of the new premium-class sedan. The contract also includes the extension of the framing station to produce the body-in-white for the new model. Industrial robots will be used to automate the entire line. The processes involved here are spot welding, adhesive application and handling tasks, together with arc welding and bolt torquing on the body-in-white. KUKA expects to complete the project by October 2012.

“The specialty of this contract is that KUKA Systems has to install and commission the equipment on a very tight schedule during ongoing production. This demonstrates anew that KUKA Systems has at its fingertips the expertise to deliver flexible automation solutions,” says Dr. Till Reuter, CEO of KUKA AG.

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้