KUKA implements more than 100 robots in Russia

Augsburg, June 18, 2012. KUKA AG has won an order for more than 100 robots of its KR QUANTEC generation from an automotive customer

18 มิถุนายน 2555

The order value is in the single-digit million euro range. The robots will be shipped in the current quarter.

This order is part of a major capacity expansion program being undertaken by an international carmaker in the process of significantly expanding its manufacturing capacity in Russia. An additional 100,000 vehicles of various types are to be built annually on the assembly lines equipped with KUKA robots.

A major part of this order consists of almost thirty heavy payload robots, type KR 270 R 2700 Ultra. This model currently boasts a higher power density in the high payload range than all other robots available on the market. Yet the KR QUANTEC robot is 160 kg lighter than its predecessor and has a 25 percent smaller volume, with the same reach and payload.

"We are pleased KUKA is expanding its market position in Russia's growing automotive market," said Dr. Till Reuter, CEO of KUKA AG.

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้