KUKA recieves major order from Spanish automotive parts supplier

KUKA Systems GmbH Augsburg won a major order from a Spanish car parts supplier in the second quarter of 2012, to build several highly flexible manufacturing lines

3 สิงหาคม 2555

The project comprises the entire engineering and construction for four lines that will manufacture car body parts such as front and rear sliding doors and tailgates for various types of vehicles. The contract includes building the pre-production assemblies. The order is valued in the lower double-digit million euro range.

Dr. Till Reuter, CEO of KUKA AG, says: "What's noteworthy about this product is the wide variety of models being assembled and the remote laser welding technology. The latter process enables parts to be welded from a considerable distance using a laser with a very high power density."

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้