Sustainably automated

KUKA Systems working on new large automotive order

2 ตุลาคม 2555

Augsburg, October 2, 2012 – Augsburg-based KUKA Systems GmbH is working on a major order for Daimler AG. The turnkey order comprises the complete design, installation and commissioning of three automated seam sealing stations. The purpose of the seam sealing process is to seal and protect flanged car body parts from corrosion. The machines will automatically apply sealant to the subfloor, doors, front end, roof seams and interior of the vehicles. Frugal material dosing makes the system efficient, sustainable and environmentally sound. In this application, cooperating robots position truck bodies to facilitate the process.

"The challenge for more and more systems is the diversity of the vehicle models being processed. We are handling a wide variety of different car body types on these three automated stations – system flexibility is one our key strengths," says Frank Klingemann, CEO of KUKA Systems GmbH. "Our expertise and plant engineering and assembly not only make us world leaders, but also innovation pioneers. We continuously drive our R&D activities forward so that we stay ahead of the pack when it comes to automation in this market," says KUKA AG's CEO, Dr. Till Reuter.

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้