KUKA robot receives prestigious industrial design award

KUKA Robotics has won one of the most prestigious honors in Industrial Design: the Good Design Award.

7 มกราคม 2557

The KUKA robot KR 270 QUANTEC ultra was awarded end of last year in the category "Robotics / Bionics". Initiator of the award is the U.S. Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in cooperation with the European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies. Every year, a distinguished jury of design experts selects the winners out of thousands of submissions. One of the most important requirements is that the excellent product is able to enrich society and people's lives.

The Good Design Award is presented annually since 1950 and was originally founded by four American architects. In addition to "Robotics / Bionics" there are several other categories such as textile, furniture, packaging and electronics

www.chi-athenaeum.org/gdesign/

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้