KUKA robots in "Transformers 4"

“Transformers: Age of Extinction”, the fourth installment of the “Transformers” series, hit German theaters on 27 June this year. The 165-minute film stars Mark Wahlberg, Nicola Peltz (“The Legend of Aang”) and Jack Reynor (“What Richard Did”). Directed by Michael Bay, the film was shot in the USA and China, starting in June 2013 and completed about five and a half months later.

20 สิงหาคม 2557

A KUKA lightweight robot also played a role in filming as an integral part of a development from the Austrian company Wunderwerk. CMOCOS (Camera Motion Control System) is a high-quality film and digital camera motion control system based on KUKA’s lightweight robot. What makes this innovation unique is that the robot’s seven axes are able to perform complex camera movements and tracking shots from a single static point. 

In addition, the system is so lightweight and compact that it is easy to take along to the film set. Without this innovation, certain shots in “Transformers 4” would not have been possible, for example multi-direction tracking shots taken from the car interior during a stunt. The camera moves past actor Mark Wahlberg to the car exterior and then re-enters the vehicle from above through the roof. Shots of this kind could only have been achieved otherwise using lots of tricks and cutting open the cars, explains Andreas Margreiter, CEO of Wunderwerk.

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้