Simple integration of robots into the machine environment

The development of robot software KUKA.PLC mxAutomation

19 พฤศจิกายน 2558

With the software KUKA.PLC mxAutomation, KUKA Roboter GmbH has developed a solution that enables simple integration of the robot into the machine controller.

Operators do not need to have specific robotics knowledge and can work in their usual programming and operator control environment. The robot is very easily integrated into the machine environment.

Through the further development of KUKA.PLC mxAutomation 2.1 software, now even more partners can easily incorporate KUKA robots into their machine environments. In addition to supporting the well-known partners Siemens, CoDeSys, AllenBradley and LabView, the software tool now also supports Beckhoff, Schneider Electric, B&R and the Siemens controllers TIA Portal (SIMATIC) and SIMOTION.

The new partners will be demonstrating the simple integration of the robot into the machine environment at their trade fair booths at SPS/IPC Drives in Nuremberg.

KUKA.PLC mxAutomation connects the robot with the machine control.
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้