KUKA opens TechCenters in Augsburg

At the end of January, the first KUKA TechCenters were opened in Augsburg. Worldwide, they provide consultation and support services for the development of joint solutions or the performance of feasibility studies with and for KUKA, customers, integrators and system partners. The opening of at least five further locations in USA, Europe and Asia is scheduled for 2017.

9 กุมภาพันธ์ 2560

Profitable cooperation for all involved

“We want long-term, profitable cooperation for all involved. That includes end customers, system integrators, technology partners and KUKA. We work together – with our customers – on the new technical solutions of the future,” said Martin Kuhnhen, Chief Sales Officer of KUKA Roboter GmbH at the opening of the TechCenters at the headquarters in Augsburg. Unlike standard, conventional projects, the KUKA TechCenters for Spot Welding, Arc Welding, Laser, Mobile Robotics, Education and Medical Robotics enable a new form of cooperation.
Enabling profitable cooperation for all involved: KUKA TechCenters.

Global know-how roll-out

In cooperation with local customers, valuable know-how is accumulated worldwide in the TechCenters. The aim is to roll out this knowledge globally. Consultation and support are to be provided not only by KUKA, but also, and primarily, by partners in a cooperative joint venture. Accordingly, TechCenters could also be set up at the plants of partner companies and customers in the future. 

Local adaptations also in the case of global standards 

Another goal of the collaboration at the TechCenter is fast adaptation of a solution. It should also be possible to implement local adaptations to global standards. The result is ready2_use packages – preconfigured, tested and coordinated application packages. The advantage is fast on-site commissioning after the package has already been put together and validated at the KUKA plant together with partner companies. This will enable the worldwide roll-out of global standards.
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้