Robot-based friction stir welding for e-mobility: KUKA receives order from DONGHEE

KUKA received an order in the single-digit million euro range from the Korean automotive supplier DONGHEE Industrial Co., Ltd. The order was booked in the 2nd quarter of 2019.

6 สิงหาคม 2562

DONGHEE relies on robot-based friction stir welding from KUKA in the area of e-mobility. The technology is being used at different Hyundai plants for the production of battery carriers – finding use, among other places, in the KONA electric vehicle model. Here, automation specialist KUKA supplies robotic equipment for the process-reliable joining of components made of different aluminum alloys. 

Together, DONGHEE’s expertise in the machining of aluminum components and the robot-supported friction stir welding cell supplied by KUKA create the necessary conditions for the successful production of battery supports. A production system developed for this purpose has been running in series production for over a year at a Korean plant of DONGHEE. Now a master contract has been signed for the supply of further systems for the production of Hyundai electric vehicles.

The future is in electromobility

Sales of electric cars and hybrid vehicles are steadily increasing. But vehicle range and performance are not the only important factors for sales. The selling price is also key. This is why there is also a focus on cost-effective production. KUKA customers profit from years of process expertise in friction stir welding. 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้