Robot-controlled friction stir welding for e-mobility: KUKA receives order from automotive manufacturer SAIC Volkswagen

KUKA received a major order from the Chinese automotive manufacturer SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd. The joint venture based in Anting near Shanghai relies on KUKA.ServoGun software for controlling spot weld guns.

6 สิงหาคม 2562

With the help of this software technology package, the external axes of the robot controller can be used to control the servo gun. SAIC Volkswagen has been using KUKA.ServoGun technology at another plant since 2018. 

 
The first Volkswagen production plant specifically geared to the construction of MEB vehicles (Modular Electrification Toolkit) is currently being built in Anting. The modular toolkit allows the production of numerous different electric car models at moderate prices. Cars and battery systems are to be manufactured at the plant starting in 2020. 

The order has a value in the lower double-digit million euro range and was booked in the second quarter of 2019. “With this order, we are continuing to expand our leading position at Volkswagen in China,” says Peter Mohnen, CEO of KUKA Group. “As a result, we are increasing the market share of KUKA robots in electric car production.”

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้