Konumunuzu seçin:

Ülke

CNC Takım Tezgahları için Robotlu Otomasyon Çözümleri

Robotlu otomasyon sayesinde takım tezgahlarınızın verimliliğini ve karlılığını önemli ölçüde arttırabilirsiniz. Karmaşık yapı parçalarında dahi daha verimli üretim yapabilirsiniz.


Takım tezgahlarınızın robotlu otomasyonu sayesinde işlenen yapı parçalarının artan kalite gereksinimlerine her zaman ayak uydurabilirsiniz. Bunun dışında montaj gibi ayrıntılı çalışmalar da yapabilirsiniz. Ek olarak, daha kısa aralıklarla gelişen teknolojik değişimler karşısında da esnek kalabilirsiniz.

Verimliliğiniz artarken aynı zamanda karlılığınız da artar, ek olarak kaliteniz de her zaman üst seviyede kalır. KUKA robotları her zaman yüksek hassasiyet sunarken teslim sürelerini de kısa tutmaktadır.

Bir takım tezgahında tabla değişimi sırasında KUKA KR QUANTEC

Takım tezgahları ve robotlar: en yaygın uygulama alanları

  • İşlenecek parçaların kullanımı:
    Robotlar, işlenecek parçaların takım tezgahına transferini sağlayıp, işlemeden sonra tekrar alır.
  • İşlenecek parçaların paletlenmesi:
    Belli üretim miktarına kadar çeşitli işlem parçalarına sahip standart konteynerler robotlarla yüklenir.
  • Makinelerin haberleşmesi:
    Robotlar ile birçok işlem adımı bağıntılanabilir. Ya bir kaynaktan birçok makine beslenmesi ya da farklı kaynaklardan bir makinenin iş parçaları ile beslenmesi sağlanır.
  • İş parçalarının işlenmesi:
    Robot, takım tezgahında gerçekleştirilen kolay işlem adımlarını üstlenebilir; böylece makinenin verimliliği artmış olur. Fırçalama veya çapak alma gibi basit işlemler robot tarafından gerçekleştirildiğinden, katma değeri yüksek işlere daha fazla vakit ayrılabilir. 
  • Alet kullanımı:
    Aletler, doğrudan makinede veya bir dahili alet değiştirici yardımıyla robot tarafından değiştirilebilir. Bu nedenle, aletlerin sayısı sadece robotların erişim mesafesi ile sınırlandırılamaz. Robotun erişim mesafesi lineer eksenler kullanılarak istenildiği şekilde artırılabilir, bu sayede birçok takım tezgahı tek bir robot tarafından beslenebilmektedir.

KMR iiwa, yüksek mobilitesi sayesinde yerleşim planınızı değiştirmeden takım tezgahlarınızın kontrolünü mümkün kılmaktadır. Otonom ve esnekliğiyle KMR iiwa, MESS Teknoloji Merkezi'nde tek başına birden fazla iş istasyonunu kontrol etmektedir. Tezgah besleme boşaltmanın yanı sıra, lazer markalama, QR kodunun sisteme tanıtılması, pres besleme ve son olarak da bitmiş iş parçasının montaj hattına iletimini sağlamaktadır. 

Ana istasyon: KMR iiwa CNC tezgaha besleme boşaltma yapıyor.

Takım tezgahlarının verimliliğini artırın

KUKA robotları ile zaman kazanın

Delme, fırçalama ve çapak alma gibi takım tezgahı hassasiyeti gerektirmeyen uygulamaları robot üstlenmektedir. Böylece parça başına iş millerin çalışma süresini azalmaktadır. KUKA bünyesindeki üretimde, işleme süresi parça başına 48 dakikadan 40 dakikaya düşmektedir. Bu da makinede %20 verimlilik artışına denk gelmektedir. 

24 saatlik kesintisiz çalışma kabiliyeti sayesinde %50 daha fazla verimlilik

Verimlilik söz konusu olduğunda her saniye önemlidir. KUKA robotlarıyla takım tezgahlarınızın potansiyelinden en iyi şekilde yararlanırsınız. KUKA robotlarının üretiminde, bir robot bir işleme merkezinin çalışma süresini günde 16 saatten 24 saate çıkarmaktadır. Bu, üretimde %50 artışa denk gelir.

Tek platform, evrensel arayüz

KUKA robotları, rahat ve evrensel arayüzü sayesinde kolaylıkla kullanılır. Siemens® tarafından sağlanan Sinumerik Run MyRobot yazılım paketi ile birlikte çalışan KUKA.PLC mxAutomation sayesinde KUKA robotun takım tezgahları ile aynı işletim sistemi üzerinde kullanımı mümkündür. İşletim, programlama ve ayarlama işlemleri de kullanıcının alışmış olduğu gibidir. Bu işlemler, takım tezgahının kontrol paneli üzerinden de yürütülebilir. 

Takım tezgahlarında kullanım için KUKA robotları

Sanal emniyet duvarları: başarınız için daha fazla alan

KUKA robotları emniyet yazılımları ile çalışma alanlarınızı denetler. Böylece vinç yörüngesi veya alçak tavan gibi dar alanlarda da rahatlıkla çalışabilirler.
KUKA robotu yükseklik sınırına tam uygunluk sağlar.

Size özel çözümler mi arıyorsunuz?

Bize ulaşın.