Simple integration of robots into the machine environment

The development of robot software KUKA.PLC mxAutomation

19 Tháng Mười Một 2015

With the software KUKA.PLC mxAutomation, KUKA Roboter GmbH has developed a solution that enables simple integration of the robot into the machine controller.

Operators do not need to have specific robotics knowledge and can work in their usual programming and operator control environment. The robot is very easily integrated into the machine environment.

Through the further development of KUKA.PLC mxAutomation 2.1 software, now even more partners can easily incorporate KUKA robots into their machine environments. In addition to supporting the well-known partners Siemens, CoDeSys, AllenBradley and LabView, the software tool now also supports Beckhoff, Schneider Electric, B&R and the Siemens controllers TIA Portal (SIMATIC) and SIMOTION.

The new partners will be demonstrating the simple integration of the robot into the machine environment at their trade fair booths at SPS/IPC Drives in Nuremberg.

KUKA.PLC mxAutomation connects the robot with the machine control.
Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie