KUKA machining cell goes cloud

KUKA is taking the next step towards the production of the future. With the fully automated and networked robotic cell with two integrated Heller machining centers, KUKA connects the analog and digital worlds and brings the Internet of Things to life.

04 Tháng Chín 2017

The cell demonstrates how a robot collaborates with two machining centers to produce robot components. For this, a KR 500 L480-3MT robot picks up cast components using pneumatic grippers from Zimmer and presents them to one of the Heller machining centers.

After the components have been drilled and milled, they are deburred in the outer position by the robot and subsequently unloaded. To enable it to feed parts to both machining centers from a total of four supply stations, the robot is installed on the KL 1500-3 linear unit.

In the course of this digitization project, further sensor systems were installed in the machining center. The temperature and cooling time of the tools can now be checked systematically using the Senseforge from Altran.

Read more: How are all active components of the cell integrated into the SmartProduction environment?

Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie