选择您所在的地点:

国家

选择语言:

 KUKA iiQoT 监控并优化整个机器人团队

一目了然:新的 KUKA iiQoT 平台为整个机器人团队实时提供重要的状态数据。从 2021 年底开始,此软件最初作为云解决方案提供服务,使机器人系统的远程监控更加高效 – 用户可随时随地访问状态数据。同时,这也为故障排除和状态监控开辟了新的潜力。

2021年9月7日


KUKA iiQoT 为企业简化了基于数据的自动化。为此,该软件利用“工业物联网”(IIoT) 的优势:它将整个机器人团队的状态数据涵盖硬件到软件,再到控制器,透明而清晰地汇集在一个平台上。KUKA iiQoT 不仅对原始数据进行可视化显示,而且还提供补充性的姿态参数,以便轻松解释提示信息并且高效排除故障。

KUKA iiQoT 更大限度地缩短了停机时间,并更大程度地提高了运行时间

IIoT 平台为智能工厂的发展铺平道路。重要的功能包括设备管理、保养、故障识别和状态监控。需要时,KUKA iiQoT 的用户不受地点限制,可以登录到相应机器人上的所选生产线和加工单元,查看所有的实时参数 – 包括访问历史数据。为此,多个功能模块配合得天衣无缝。
透明而清晰:iiQoT 仪表板汇集了宝贵的数据
八个模块通过众多功能确保您对机器人团队一目了然

模块配合得天衣无缝,为工业需求量身定制

KUKA 产品组合经理 John Flemmer 博士说:“这些模块确保整个机器人团队的透明度和清晰性”。“根据您不同的工业应用需求,您将获取宝贵的功能。”例如:在故障诊断中,“Fault Diagnosis(故障诊断)”、“Messages(消息)”和“Changelog(变更日志)”模块可以相互配合使用。在出现可以通过“Notifications(通知)”直接通知的故障后,用户可以缩短平均维修时间,从而减少生产损失甚至在与“Condition Monitoring(状态监控)”相互配合中防止故障发生。

KUKA iiQoT 最初作为云解决方案提供服务,其他基础设施正在规划中

KUKA iiQoT 适用于小型和大型机器人团队。作为 Software as a Service(软件即服务),云解决方案具有更大的灵活性和可扩展性。机器人可以随意添加到机器人团队或从团队中删除。无需硬件成本,始终可以获得最新版本。未来,KUKA iiQoT 还将支持其他基础设施,以便无缝地融入客户环境中。 
云解决方案可以扩展,适用于小型和大型机器人团队 

智能扩展:Predictive Maintenance(预防性维护)

最初,将提供一个价格诱人的版本,以确保客户以尽可能简单且实惠的方式获得“工业物联网”的优势。为了让用户从工业环境的更多附加价值中受益,智能扩展已纳入规划:例如包括齿轮箱和电机磨损以及负载,以便及早获取有关可能出现的问题和维护任务的提示(“Predictive Maintenance 预测性维护”)。感兴趣的人士可以根据要求免费测试 KUKA iiQoT。

借助于 KUKA iiQoT,您将从优异的可用性、灵活性和强大的性能中获益良多。

KUKA 产品组合经理 John Flemmer 博士

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置