Grüner Industrieroboter umweltfreundlich

KUKA 的可持续发展

在 KUKA,可持续性已经融入了我们的企业文化。作为面向未来的企业,我们在各个方面均十分关注可持续性 - 无论是针对人,还是针对我们产品和服务的质量。除此以外,我们同样也对社会和环境承担自己应尽的责任。

各个领域的可持续性

在 KUKA,可持续性意味着:负责任的企业行为,旨在保护环境和资源。无论是面对我们的员工、客户、投资者,还是面对社会和环境,我们都会承担起自己应尽的责任。因此,我们会不遗余力地确保企业的可持续发展。我们在以下领域致力于可持续发展:

  • 社会层面
  • 能源、环境和资源
  • 经营

社会可持续性:面向员工和社会

员工的健康对于我们而言至关重要。我们希望创造一个有弹性且安全卫生的工作环境。其中也包括平衡家庭与工作的关系。因此,我们致力于制定可持续的人事制度,期望通过弹性工作时间、居家办公以及 Orange Care 托儿所服务等,帮助员工协调好家庭与工作。

随着公益性组织 Orange Care e.V.(Orange Care 协会)于 2012 年正式成立,我们又为社会做出了一份贡献。KUKA 人通过该组织投身于社会公益,通过捐款为需要帮助的人提供支持。

社会领域的管理体系和认证

为了巩固可持续的发展,保护 KUKA 人的身体健康,我们落实了质量管理体系,例如保证员工在施工现场的人身安全。这其中同样也包括一套全方位的健康管理。我们最新的认证:

  • OHRIS(职业健康和风险管理体系):
    巴伐利亚工商业监管和经济部门的劳动保护管理体系旨在改进劳动岗位上工作人员的安全和卫生状况并提高经济效益。OHRIS 的目标在于员工自身能够积极参与劳动安全和健康防护。
  • OHSAS 18001 (职业健康安全管理体系):
    这项英国标准是劳动安全管理体系认证的重要基础。OHSAS 18001 关注的是生产经营方面的安全和健康,以及相关的危险和风险。
  • CHAS(承包商健康和安全评估方案):
    健康和安全认证体系 CHAS 是一套针对建筑业的认证体系。无论是采购商还是供应商,都可以借助该体系对自身的健康和安全能力展开评估。
  • 事业与家庭
    该认证的目的是为了对工作岗位进行规划,同时考虑到具体的家庭状况和不同的人生阶段。以此提高员工的生活品质和企业的效率。

生态可持续性:能源和资源效率

在人员不断增多的情况下,所需能源反而在不断减少。对于 KUKA 而言,为了减少 CO2 排放量,节约资源和提高能效至关重要。因此,我们致力于设备制造中的高效节能,并为此采用绿色环保的技术和产品,例如高能效的工业机器人 KR QUANTEC。 
此外,KUKA 在奥格斯堡改用集中供暖,同样有助于环境的可持续发展。因此我们能够减少 18% 的 CO2 排放量。此外,我们每年在奥格斯堡通过太阳能产出 35000 千瓦时的电力。在这里,无论是新建项目、扩建项目还是改建项目,我们都会落实创新的环境保护理念 – 甚至高于法律法规的要求。
除此以外,我们还注重资源的使用效率,希望通过可持续的方式,废弃处置或者再生利用我们的产品。因此,我们向客户推出了一项再加工服务。
 

生态环境方面的管理体系和认证

我们通过环境管理体系以及能源管理体系,确保我们的经营活动、产品及服务在方式、规模和影响等各个方面都符合规定。为此,我们始终致力于改进管理体系,避免污染环境。我们在这一领域的可持续性认证:

  • ISO 14001:通过国际标准 ISO 14001,制定环境管理体系的相关要求。流程的持续改进是关注的焦点。包括 ISO 14001 在内的一系列标准主要涉及生态平衡、环境指标以及环境工作审查。
  • ISO50001:该国际认证标准支持针对高效节能和 CO2 排放量的系统化能源管理体系建设。自2016年以来,库卡一直在按照ISO 50001标准运行能源管理系统。
  • VDA 6.4:KUKA 的相关生产基地通过了 VDA 6.4 认证。该标准针对汽车配件供应商并由 TÜV 推出。

生产经营的可持续性:长远的规划和有责任感的行动

KUKA 一直贯彻可持续性经营发展的原则:我们计划长远,推动面向未来的项目,并尝试从根本上解决问题。
因此,KUKA 是 Blue Competence(蓝色效能)可持续发展倡议的固定成员。该项目旨在将德国机械和设备制造行业在高效节能、生产过程优化和回收利用这些方面所取得的进步向公众展示。 
除此以外,KUKA 还积极投身于合作项目“高效节能和节约资源的车身设计”。而这样做的目的则是为了提高汽车生产技术领域的资源和能源效率。
 

经营领域的管理体系和认证

为了实现可持续的经营,我们同样也在这里落实了成熟的质量管理体系。在该领域,我们所取得的认证包括:

  • AEO(Approved Economic Operator – 经认证的经营者):该认证的目的是为了确认国际供应链的安全可靠性。
  • ISO9001:该标准系列一方面专注于质量管理体系,另一方面则是为了在国家和国际层面上,达成相互之间的理解。
  • VDA 6 第 4 部分:作为汽车配件供应商,KUKA 同样也通过了独立标准 VDA 6 第 4 部分的认证。对于目前 IATF16949 标准认证尚未覆盖的领域,该标准可以确认企业是否满足汽车制造业的相关要求。
  • IATF16949:通过该标准,体系和流程质量以及客户满意度能够得到改进。重点在于发现缺陷,而非单纯的避免。
  • EN/AS9100:该国际认证标准用作航空和航天业的质量管理体系。基于 ISO9001 认证的 EN/AS9100。
  • ISO13485:对于医药行业,同样也制定了质量管理体系。相关的 ISO13485 认证针对医药类产品的设计和生产,确定了相关的要求。
  • ISO3834:作为焊接领域的专家,该项标准对于 KUKA 而言同样也十分重要。对于熔融焊接部件和构件的制造商,该标准描述了相关的质量要求。
  • 已知托运人 (kC):这一状态提示证明我们企业所发送的空运货物都是安全的。
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置