KUKA 研发合作

我们携手富有实力的合作伙伴,与全世界的高校和知名的机构紧密合作,在自动化技术和机器人技术领域共同推行具有开拓性的创意。

合作重点

AREUS

欧盟研发项目 AREUS 将会使机器人系统和自动化过程更环保、更高效、具有更高的生产力。AREUS 项目的重点研发领域

  • 革新性的技术,致力于提高能源效率和减小生态足迹。
  • 机器人生产系统采用能源高效性设计,对直流电网中耦联的多个机器人进行能源再生(能源回收)。
  • 持续地优化生产过程,在不改变轨迹几何设计和循环时间的前提下,针对能耗优化机器人的轨迹规划。
研发合作项目 AREUS 的宗旨是提高机器人系统的能源效率。

RobDREAM

促进项目 RobDREAM 使机器人能够在停工阶段提升自己的能力,和人类一样处理发生的事情,并从经验中学习。RobDREAM 项目的重点研发领域:

  • 对算法进行情境相关的优化与配置
  • 提高移动机器人导航、拾取和感知能力的关键技术
  • 系统集成和测评
在 RobDREAM 项目的研发合作中,机器人将能够利用休息阶段进行优化。

RobDREAM 项目参展慕尼黑国际机器人及自动化技术贸易博览会 AUTOMATICA 2016

KUKA 的其他研发合作项目

EuRoC

通过欧盟研发项目欧洲机器人技术挑战 (EuRoC),我们在整个欧洲的学术界和工业界寻找最佳的创意者和实施者,主攻未来机器人技术三大重要领域:

高度灵活的工作单元:其任务是研发出创新的生产解决方案,促进欧洲工业的发展和生产技术的进步。

车间物流和操控:参与者将为物流和操控领域的移动机器人应用和人机协作开发解决方案。

厂区检查与服务:面对这个挑战,参与者将寻求在真实应用情境中使用微型飞行机器人的解决方案。

在上述每一个竞争领域中,各有五个研发小组在两年的时间内展开有关预定任务的较量。在最后一个项目年度,最好的两个研发小组将能够在最终用户那里评估自己的系统。

KUKA 通过 EuRoC 项目应对“车间物流和操控”的挑战。

MURAB

欧盟研发项目 MURAB 致力于提高肿瘤诊断的效果。其目标是通过 KUKA 轻型机器人 LBR iiwa 提高活组织检查的精确性和有效性。借助于机器人技术可以减少使用昂贵的核磁共振成像,而是通过同样精确的机器人技术取而代之。

MURAB 项目研究的是在肿瘤诊断中使用机器人。

ProDok 4.0

德国联邦教育和科研部 (BMBF) 资助的项目 ProDok 4.0 是为复杂工业过程中机器的移动式云记录寻找数字化的解决方案。

因此该项目将有助于利用数字变革的各种可能性。像 ProDok 4.0 这种以过程为导向的移动记录系统能够简化机器的操作与保养,从而帮助机器制造商赢得竞争优势。

在这个项目中,KUKA 正致力于研究如何能够在开发敏感的机器人应用时,通过数据分析和机器的学习程序识别到各种问题的原因。然后通过 KUKA 自己的知识库 Xpert@work 提供文档记录。

RockEU2

从 2013 年到 2016 年,欧洲协调措施 RockEU2 运作了三年。它的目标是:建立一个强大的欧洲机器人社区。这是通过成立欧洲机器人协会 euRobotics aisbl 实现的。同样由欧盟委员会资助的 RockEU2 后续项目在此成就的基础上扩大了范围。


该项目将强化国际资助机构、决策者和用户之间的合作与交流,促进学术研发和机器人技术创新,并为标准化提供支持。该欧洲项目的工作还包括组织欧洲机器人技术联赛等广为人知的机器人竞赛。

 

SMErobotics

在欧洲 SMErobotics机器人倡议项目中,KUKA 与欧洲合作伙伴一起致力于加强中小型生产企业的竞争能力。包括在不同地点进行的批量为单件的自动化生产过程。在这个过程中采用创新的虚拟模型对任务的执行情况进行模拟、规划和监控。

另一项研发工作包括使用双臂机器人装配金属结构。一名工人可以对过程做一个简单的示范,然后系统对过程自动规划,并将过程转化为一个以技能为基础的程序。技能描述了机器人的能力与专家知识,这是要处理多样化生产过程的基本要求。

SMErobotics 研发协作项目代表认知机器人的发展愿景。

百秒 SME 机器人技术 

AREUS、ROCKEU2、RobDREAM、MURAB、EuRoC 和 SMErobotics 项目由欧盟通过研究、技术开发和样机等促进计划提供资助。 

ProDok 4.0 项目由德国联邦教育和科研部 (BMBF) 资助。

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意