KUKA 机器人 LBR IIWA 优化电子工业的 SMT 生产线

两种应用展示如何实现人机协作

2016年3月8日

正值 2015 慕尼黑电子生产设备展举行之际,在 SMT 技术中心举办的公司内部技术展上,ASM Assembly Systems 公司(作为全球电子工业领域领先的生产解决方案制造商,其总部位于德国慕尼黑)展示了 KUKA LBR iiwa (intelligent industrial work assistent) in (智能型工业作业助手)的两种应用:一种是用于预装区的固定型机器人,另一种是在 SIPLACE SMT 生产线运行期间位于移动平台上的 KMR iiwa 应用展示的目的不在于推出已完成的解决方案,而是向 ASM 公司合作伙伴网络内部的访客表明智能工厂的可能性。
移动型或固定型:在 ASM 公司 LBR iiwa 与人员协作且无需防护栏。

LBR iiwa 实现无需防护栏的全新自动化方案

在应用展示台上,LBR iiwa 从 SIPLACE 塔中取出组件卷盘,然后将它们按所需的顺序放进组件台车中。灵敏的轻型机器人与人在互动时无需保护空间。“两项应用的展示在我们 2015 年 11 月举办的公司内部技术展上成为一大亮点”,ASM Assembly Systems 公司的 SMT 技术中心负责人 Bernhard Fritz 这样表示。应用机器人的首要目标是在保证高品质的同时提高生产率。

固定型机器人 LBR iiwa 拿取组件卷盘

应用于预装区的 SMT 生产线时,更换台必须已装配组件卷盘。“SIPLACE 物料设置助手会确认卷盘类型并向 SIPLACE 物料管理员发起问询,然后物料管理员将卷盘从 SIPLACE 物料塔中自动输出”,Fritz 解释道。固定型 LBR iiwa 取出组件卷盘,并将它们按照正确的顺序放进组件台车中。“机器人作业的基本前提是配备有量身订制的抓爪,这样才能处理 SMT 组件载带卷盘。由于各组件卷盘直径不同,且盘壁厚度不一又容易弯曲,因此 LBR iiwa 必须配备特制的抓爪”,Fritz 再作补充。

移动型机器人 LBR iiwa 用于生产运行

第二种应用可向操作人员指明,哪条线上的哪一个组件卷盘即将用完,并提供所需使用的物料。SIPLACE 物料塔知道哪十个组件即将用完,并将它们以正确的顺序自动输出。KUKA KMR iiwa 将灵敏的轻型机器人 LBR iiwa 所具备的优势与自主移动平台相结合。机器人驶向 SIPLACE 物料塔并探测塔井的下层和左侧区域。接着,它通过将手臂伸入塔井中测出塔井的深度,通过向下移动则可以测定载带卷盘的高度,以便将其抓取并放入移动平台上的盒子里。移动型机器人以相同的方式操作从塔中输出的其他九个卷盘。最后,它将所有组件卷盘转交至 SMT 生产线,并将它们以正确的顺序和所处位置移交给操作人员。

人机协作的实际应用

“凭借这项机器人自动化技术,在未来,客户公司在预装区和装配线上工作的员工不仅可以避免错误,也可以简化自身的工作”,Fritz 作出最后的总结。因为内置有传感系统的 LBR iiwa 是专为与机器人的人类“同事”合作而设计的,它可以安全地处理敏感产品,同时无需任何保护空间。SMT 用户可根据需要将工件直接转交给机器人,这将使生产更加灵活,并且也更为节省空间。
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置