在全自动的机器人吧台畅饮

它用一个加装在端部的特殊零件每分钟可灌装 20 杯扎啤,不会洒落一滴酒:在 BAIER 工程公司的全自动吧台调酒设备中,KUKA 的 KR CYBERTECH 机器人像调酒师那样可靠而精确地准备饮品。

2019年7月15日

KR CYBERTECH 是全球首个机器人酒吧

BAIER 工程有限公司凭借吧台机器人开发了全球首款全自动吧台该系统是与阿伦大学 (Hochschule Aalen) 和饮品行业的专家合作开发的。KUKA 的 KR CYBERTECH 机器人担当调酒师:酒吧机器人调制鸡尾酒、装、送饮品并结账收款。“吧台机器人是引人注目的服务专家”,BAIER 工程公司的创始人和总经理 Thomas Baier 先生这样描述机器人酒吧的特殊技能。

KUKA 机器人作为调酒师调制鸡尾酒

吧台设备的软件和技术来自 BAIER 工程公司,机械臂则来自 KUKA 公司:吧台后面站立着一台 KR CYBERTECH 系列机器人。客人一旦通过触摸屏下达订单,机械臂就会抓起相应的杯子,将杯子伸向饮品机接装饮品,然后送到吧台。无论是鸡尾酒、扎啤还是不含酒精的软饮料都可根据活动的要求来编程设定,量身配置所需的饮品。通过特殊的智能卡付款,吧台机器人可凭借智能卡同时检查客人是否符合所选饮品的最低年龄。

KUKA 的 KR CYBERTECH 机器人如同调酒师那样调制饮品。

机器人酒吧随时可供使用


吧台设备的优势突出。无论是为期三天的展览会还是公司活动中需要值夜班的场合,KUKA 机器人能够全天 24 小时充当调酒师。它不知疲倦,效率不减。“我们的吧台机器人可以恒定的质量混合鸡尾酒或灌装啤酒。它工作干净、可靠、高效”,Baier 先生赞许说由于吧台设备安置在单轴拖车上,因此灵活机动。冰箱是集成的,只需要接上电源即可。同时,凭借拖车结构也确保了工作安全性。机器人酒吧可用在众多活动中,从餐饮、特殊生日派对再到民间节日,无所不能。

访客如鲫:每次活动中,吧台机器人都是广受青睐的对象。

难点在于如何将机器人适当集成到设备中,使其拥有足够的活动空间。KR CYBERTECH 拥有必要的自由度。

BAIER 工程有限公司总经理 Thomas Baier
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置