iiQKA Ecosystem
借助 iiQKA 的数字生态系统,KUKA 为合作伙伴提供的强大且不断扩展的智能自动化和机器人解决方案网络提供服务。
便捷、直观、可靠 便是 iiQKA Ecosystem 的代名词
通过 iiQKA,我们在自动化、机器人和全球协作方面 120 年的专业知识得以直观化提炼,并实现了数字化交付方式。基于 iiQKA.OS 平台而构建 并通过 KUKA 的 my.kuka 客户门户交付,iiQKA Ecosystem 是令自动化更加便捷,向更多潜在用户开放使用的关键所在。不过,iiQKA Ecosystem 的真正优势在于系统的内部内容:从易于使用和实施的组件(如抓爪、安全传感器和视觉系统),再到自动化解决方案的软件。因此,iiQKA Ecosystem 可以在可靠的环境中实现智能工业自动化。
基于机器人自动化,扩展多种可能性
目前,KUKA 正与合作伙伴携手,逐步扩展 iiQKA Ecosystem,致力于共同打造智能应用、增强的功能和数字化服务,让所有需要机器人的用户均能享有核心价值所带来的优势。iiQKA Ecosystem 可以让用户方便、直观、可靠地使用 KUKA 和第三方解决方案。
为了让所有机器人用户都能享有全面的益处,iiQKA Ecosystem 专注于三个关键元素:易于理解的自助功能、轻松的系统扩展和贯穿始终的明确管理。
KUKA iiQKA Ecosystem 的三大支柱
易于理解的的自助功能

既强大又便捷的扩展
KUKA 的全新操作系统 iiQKA.OS 可以为软硬件平台提供开放式接口,从而使其易于扩展。通过这一方式,使软件开发人员和技术合作伙伴能够快速、直观地基于 KUKA 产品创建客户需要的解决方案和创新,以实现目标。为富有成效的合作提供完美环境,iiQKA Ecosystem 可以激发创新潜能,实现持久和可持续增长。

贯穿始终的明确管理
KUKA iiQKA Ecosystem 的关键益处之一是使供应商和消费者能够轻松且公平地尽快实现流程自动化相关目标。这可以追溯至一种管理模式,向所有生态系统参与者展示一种明确的方式,即积极加入生态系统并在其中创造价值,同时确保生态系统参与者受到保护,并能够从中汲取价值。因此,社区中的供应商和所有人都将从更轻松的协作和实施中获得同等益处,并可以加快上市时间。
iiQKA Ecosystem Keystone Partners
iiQKA Ecosystem 将拥有越来越庞大的全球网络,由经验丰富的自动化和机器人专家、软件和流程开发人员以及其他类型的供应商组成。首先会推出一组 iiQKA Ecosystem Keystone Partners,每个合作伙伴都是各自专业领域的佼佼者。几十年来,这些合作伙伴一直与彼此和 KUKA 保持着密切的合作关系,创造协同效应、共同致力于提高质量、积极采纳创新技术及共筑未来愿景。