选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA iiQoT – 借助工业物联网打造更透明、更高效的机器人团队

无论是状态监控、资产管理,还是预测性维护 – KUKA iiQoT 都能助您延长机器人的运行寿命。这个自助工具让您能够实时访问关于机器人团队的信息,并支持快速定位并排除故障。此外,iiQoT 还为我们的客户服务提供了一个接口,遇到故障时,您随时可以快速获得我们的专家帮助。


为您的稳定生产提供支持

借助 KUKA 的工业 IoT 软件,可以有效缩短停机时间提高运行时间。其原理是使 IIoT 系统中的各种模块(例如资产管理、状态监控或预测性维护等)以良好的方式相互协作。

  • 准确分析错误和高效率排除故障

    更快速地识别故障并提供数据进行分析。
  • 跨机器人团队维护计划

    更有效地规划整个机器人团队的维护。
  • 使意外停机机率降至最低

    通过预测性维护将意外停机转化为规划性停机。
  • 简单的 KUKA 客户服务连接

    快速排除故障:点击 3 次即可发送机器人诊断文件。

安全透明 – 生产车间的 IIoT

KUKA iiQoT 状态监控系统的特点是采用模块化软件架构。IIoT 平台包含用于状态监控和预测性维护的单独模块,可以随时根据客户需求进行定制。通过 Edge 网关建立安全连接后,机器人团队的数据将保存在 KUKA 云中,并且只有您可以从任何地方查看。 

  • 资产管理器

    监控 KUKA 机器人系统的静态和动态变量(软件版本、机器人变量)。这种状态监控可以主动或被动地用于错误分析,以发现明显的改进潜力。 

  • 通知和警报

    为有关事件、超出极限、信息和变量的消息设置专用规则。通过状态监控,用户可以自动获取证明,以发现关键流程步骤中的干扰源,并通过改进最大程度地减少生产过程中的长期时间损失。 

  • 安全云端

    KUKA 采用安全的 Microsoft Azure 云端服务作为状态监控系统:

    • Microsoft 的最高 IT 合规准则确保安全。Microsoft Azure 提供绝对的安全性和由独立机构认证的最高标准。
  • 机器人团队与工业物联网之间的安全连接

    Edge 网关与 KUKA 云之间的连接受到良好保护:

    • 仅通过安全标准(SSO、SSL、SSH、TPM)进行通信
    • 端对端数据传输,无需克服任何数据节点
    • 仅通过安全 IANA 标准端口进行通信(MQTTS:8883、OPC UA:4840、HTTPS:443)
  • Edge 网关的的安全性

    Edge 网关用作生产车间的机器人与云连接之间的门户。此节点的安全非常重要,因此将由以下几个因素确保其安全性:

    • 网关具有防火墙机制
    • 另外,还安装了客户 IT 防火墙
    • 从网关到云的单向连接 = 不接受外部的连接请求 
  • 与机器人的实体连接

    数据传输需要连接至 KUKA 线路接口 (KLI) 或 KUKA 可选网络接口 (KONI)。KONI 的优势是,还可以实现网络的明确分离,并解决使用多个 IP 地址的问题。

    所有配备 KSS 8.3(或更高版本)操作系统的 KUKA 机器人均可立即支持 iiQoT。 

  • 变更日志

    在定义的时间内,机器人系统和机器人程序发生变化的证明。这些数据可用于追踪故障时对系统的最后影响。因此,当机器人在生产过程中停机时,可以更快地分析根本原因。

  • 故障诊断

    只需点击 3 次即可将 KUKA 诊断文件直接从 iiQoT 传输至 KUKA。用户无需亲自拿取文件(从办公室到机器人控制器),新员工也无需培训和解释,因此可节省本身的工作时间,进而提高效率。

  • 备份管理器

    将当前工作项目数据在云端手动备份。
  • 效率监控

    可视化显示机器人程序在周期时间和能耗方面的流程:这样可以识别周期时间瓶颈、能耗或程序更改的影响。

Basic 和 Advanced:两个 IIoT 版本,有助于提高生产力和效率

KUKA iiQoT.Basic 版本拥有物联网解决方案的优势,可实现高效率机器人监控:任意数量的机器人,没有时效限制。您可以通过 my.KUKA 自行将整个机器人团队连接到 IIoT 云,无需安装其他的传感器或硬件。不会产生任何额外费用,例如许可证费用。

我们提供付费 KUKA iiQoT.Advanced 高级版本,为您提供核心功能以外的更多应用程序,协助您更精确地规划保养和维护工作、避免发生停机、优化生产周期以及测量能源消耗。

KUKA iiQoT.Advanced 将于 2023 年秋季全面推出。在特定条件下,客户可以提前测试不同的模块。如果您想了解更多信息,欢迎与我们联系

立即启动 KUKA iiQoT.Basic

立即安装 iiQoT.Basic,使用免费的核心功能,以高效管理 IIoT 中的机器人团队。不产生额外费用。

示例:错误分析方面的节约潜力

您想了解 IIoT 状态监控会对您的生产过程产生什么影响吗?使用节约计算器测试高效的错误分析。为此,请输入基于机器人的生产过程中的机器平均值。请从应使用 KUKA iiQoT 的真实生产环境开始。 

KUKA iiQoT 子区域错误分析节约计算器
检测到错误:
将诊断文件传输至 KUKA:
确定机器人的错误原因:
生产流程缓冲时间最短:
每年机器人意外停机次数:
停产成本/小时:

结果

该结果基于使用 KUKA iiQoT 错误分析可能减少的机器人意外停机时间。输入限值和平均值基于制造业经验。所有节约量均使用免费 KUKA iiQoT 产品系列的内容计算。所有结果均着眼于整个机器人团队(而不是每个机器人)。
0 分钟/年
节省员工的时间
0 分钟/年
节省停产时的时间
0 €/年
节省停产时的成本

备注:

  • 节省更多时间 – 在 KUKA 机器人上进行所有错误分析,为员工进一步节省时间。

  • 缓冲时间更短 – 只要没有指定的缓冲时间,就能够节省停产时间。

 

更多优势:

  • 自助说明工具 – iiQoT 的透明度有助于更佳了解 KUKA 机器人和流程。

  • 轻松连接 KUKA 客户服务 – 只需点击三下,即可将机器人诊断文件发送给 KUKA。

  • 快速理解 - 直观的操作界面和设置选项可快速提供说明。

 

重要提示:KUKA iiQoT 节约计算器可作为对基于机器人的自动化的影响的粗略指南。所有发票均基于当前客户经验的假设,因此所有信息均不提供保证。必须与客户详细衡量和计算确切节约结果。

云端 IIoT 解决方案的优势


我们通过以下方式确保您的安全:

  • 客户网关与客户租户之间的端对端连接
  • 使用 Microsoft Azure 的最新安全证书
  • 将现有防火墙列入白名单或使用附加 VPN 通道

您将从以下这些优点中获益:

  • 监控无限数量的 KUKA 机器人
  • KUKA 不收取任何费用(选择虚拟 Edge 网关时)
  • 将所有全球活跃的 KUKA 机器人捆绑在一个平台上

IIoT 应用的系统要求

如要将您的机器人连接到 iiQoT.Basic 或 iiQoT.Advanced,您需要一个 My.KUKA 帐户,并且必须满足以下要求:

  • 机器人要求

    机器人技术装备

    • 操作系统 KSS 8.3(或更高版本)
    • 预装免费工艺程序包 KUKA.DeviceConnector(2.1.10 或更高版本)
  • 客户 IT 基础设施

    网络连接

    • 访问互联网
    • KLI(KUKA 线路接口)或 KONI(KUKA 可选网络接口)访问
  • KUKA iiQoT 租户

    客户租户

    • 客户专属租户
    • 客户拥有管理员权限
    • KUKA 为客户承担所有云托管费用
  • 云网关

    两种云网关选项

    • 安装虚拟网关
    • 取得“KUKA Connectivity Box Type A V2”和“iiQoT 许可证”并安装实体网关