选择您所在的地点:

国家和地区

自动化模块化房屋建造

通过自动化模块化房屋建造,我们正在将大部分房屋生产转移到工厂中。这种新的建筑方式缩短了施工时间,降低了成本,为技术工人短缺的紧迫问题提供了答案,并为更好的可持续发展开辟了新的前景。


自动化是我们的传承

KUKA 是全球领先的机器人技术和工程解决方案供应商,也是灵活且创新的机器人辅助生产系统和制造解决方案的制造商。其中不仅包括单个机器、组件、机器人和机器人单元,还有复杂的生产和装配线。KUKA 公司从创办至今已有 100 多年历史,从一开始,就致力于为自动化和数字化带来灵活的创新,并凭借自身丰富的经验和核心知识,推动行业转型。

KUKA 多年来一直致力于应对建筑行业的流程和挑战,并在自己的研发项目中积累了建筑行业的专业知识。为了能够使自动化模块化建造方法成为传统建筑的经济且有效的替代方案,我们努力达到了前所未有的制造深度,从而在各种全新流程和工艺中实现了自动化房屋建造的范式转变,包括动工、采用机器人技术及安装等。 

KUKA 为满足全球对负担得起的住房需求提供了答案——自动化模块化房屋建造提供了高效建房的机会,同时缩短了施工时间、降低了成本。

住房短缺是一个全球性问题

租金不断上涨,自住房屋许多人又买不起——这已成为近年来全球房地产市场的现状。根据经合组织的数据,世界上三分之一的人口因住房成本而不堪重负,这意味着光是在住房方面,他们就要花去收入的 40% 以上。欧洲和德国的情况也在恶化。欧洲所有地区都缺乏经济适用房。此外,2021 年以来,建筑行业还面临越来越严重的交付和人手问题。全球危机、全球冲突、价格上涨和供应链问题持续对建筑行业产生影响。传统的建筑方式无法满足人们对住房日益增长的需求,因此需要新的解决方案。 


实现模块化房屋建造的自动化,为传统建筑行业的问题提供了答案

KUKA 的先进自动化技术使模块化建造与传统建造方法一样灵活,并在该行业开辟了新的可能性。


自动化模块化建造方法

  • 建造经济适用房

  • 应对建筑行业技术工人短缺的问题

  • 给年轻人新的前景

  • 在工厂即对模块进行检测,从而提高质量

  • 缩短施工时间

  • 能够遵守日益复杂的建筑法规和标准

将生产转移到未来工厂。

自动化潜力巨大

我们依靠自身掌握的关于流程、自动化、数字化和设备制造的知识,将几十年来在全球自动化程度最高的行业之一——汽车行业——积累的实力运用到建筑行业。因此,汽车行业是未来建筑行业发展的蓝图。
  • 汽车行业 - 过去

    随着 1913 年引入流水线生产,汽车生产的循环时间大幅缩短。
  • 模块化房屋建造 - 现在

    模块化房屋建造在自动化方面仍处于起步阶段。目标很明确:确保有效缩短生产时间
  • 汽车行业 - 现在

    尽管车辆的复杂程度越来越高,先进、灵活的自动化、高效的机器人和日益推进的数字化进程仍然确保一分钟就能生产一辆汽车。

与 KUKA 一起通过创新塑造变革并从数十年的经验中获益


高产出与低成本

使用 KUKA 系统的全自动模块化建造能够以低成本处理大量订单,这对负担得起的住房产生了积极影响。

方案的灵活性

自动化模块化建造方法灵活多变。
KUKA 实施的项目基于多种材料,例如木材或钢材。

KUKA 工厂

我们能够为您的建筑业务建造和运营新的自动化模块化房屋建造工厂。

完成时间短,融资成本低

根据项目不同,总施工时间缩短约 40%。最重要的是,在施工现场的时间显著减少。

运用 KUKA 的专业知识,将建筑工地转移至工厂

通过应用最高的能源标准、使用更少的资源,实现更高的效率、前所未有的质量、更人性化的工作条件和建筑的可持续发展。建筑行业的先进自动化代表了社会发展的一个里程碑。
  • 供货

    成品模块及时运到施工现场进行总装,在途中就已经完成了 80% 以上的施工进度。
  • 制作框架

    制作代表墙壁、天花板和地板的框架,作为所有模块的基础。基本结构可以由不同的材料组成,例如木材或钢材。在整个生产过程中运用机器人并集成数字技术,保证效率和高质量。
  • 现成的墙壁

    在后续步骤中,框架变成毛坯状态。结果是墙壁和地板已完成隔热和初步水电安装 (MEP)。
  • 质量是标准

    每个单独的模块在供货前都要接受规定的质量检查,并进行法律规定的验收。
  • 地基

    在施工现场打地基的同时,就已经在工厂中以最佳条件制造模块,且不受天气影响,随后只需在施工现场将各模块组装起来,即可建好房屋。
  • 安装

    模块直接在现场安装。根据项目的规模不同,这个过程可在几天或几周内完成,大大缩短了建筑的施工时间,减少了行业中常见的施工噪音排放。
  • 模块化建造

    模块化建造方法与传统房屋建造一样灵活,但可将建筑的施工时间最多缩短 70%,并通过合理规划和有效利用资源显著降低成本。
  • 开辟房间

    与车身的制造一样,各个组件连接起来形成一个房间,可以从形状上看出后来的产品。
  • 设计房间

    无论是厨房还是浴室、卧室还是客厅——各个模块的配置和设计都一丝不苟,以便尽可能缩短安装所需的时间。
  • 传统建造

    欧洲所有地区都缺乏负担得起的住房。传统的房屋建造无法单独应对这一挑战。据经合组织称,许多低收入人群的住房成本不堪重负,这意味着他们将收入的很大一部分用于住房。建筑行业对更多创新解决方案的呼声越来越高,因为它们可以通过更多地集成先进技术在解决这一问题方面发挥重要作用。 
  • 材料供应

    多个建筑项目的所有原材料都集中运送到工厂。由此缩短运输距离,优化运输工具的选择。

未来建筑行业的可持续发展优势

我们通过自动化和机器人技术领域的创新核心知识塑造变革。由此,与传统建造方法相比,施工时间最多可缩短 70%,并通过降低自动化生产中的材料和人工成本,总成本降低四分之一。同时遵守最高质量标准,使德国复兴信贷银行高能效房屋标准成为真正的、负担得起的标准。从各方面来看,在工厂中生产更节省资源不受天气条件影响,因为只有总装和打地基是在施工现场进行。高度自动化由于精度高、有效性强,对成本、时间和可持续发展将产生积极影响。自动化模块化制造的房屋还有另一个重大优势:返工率从 12% 降至 3% 以下。

 

KUKA 的可持续发展承诺

可持续发展指的是开展负责任的企业经营行动,以取得经济上的长期成功。可持续发展是我们的企业战略中助力经营成功的一项因素。其中,我们通过谨慎使用自然资源,为环境保护提供支持。我们对员工、供应商和商业伙伴禀持平等且尊重的态度,并积极承担自己的社会责任。我们经营活动的核心要素还包括随时随地遵守现行法律尊重基本的道德价值观开展可持续行动

KUKA 自动化模块化房屋建造产品组合

先进而灵活的自动化能够在最佳条件下进行生产,确保持续无缺漏的质量检查,从而将返工率降至区区个位数。智能软件在提高有效性的同时,确保灵活性个性化,摆脱单调而整齐划一的建筑的束缚。通过节约制造和安装的成本,年轻人也能够实现有一套自己的房子的梦想,同时还可以在规划和设计中根据客户的特殊要求对房屋进行调整。

 

KUKA 为您提供了一站式的自动化模块化房屋建造 - 为每种应用都能量身定制

  • 可持续和资源节约型建筑

  • 在城市和农村地区

  • 高设计要求

  • 德国复兴信贷银行标准和同等标准

  • 最先进的技术装备

  • 健康与护理

  • 教育和机构

  • 酒店餐饮业

  • 住房建设