成功的核心关键因素
我们熟悉的生产方式正处于划时代的变革之中。以前零零散散的生产环节正融合为一个动态体系,即Future Production Landscape:其特点是数字化,联网,可根据企业需求及市场要求灵活调整。
“如果想要充分发掘未来生产体系的潜力,确保自身长期具有竞争优势,就必须将人、技术和应变这三大关键因素智能地相互关联起来。”工业机器人技术专家、工程学博士 Dirk Jacob 教授说。
一方面,企业必须在其自身的流程和系统中考虑这三大关键因素,才能成功应对各种大趋势和动态的市场发展。另一方面,这些关键因素必须在提供的产品和服务中有所体现,以确保整条价值创造链上能够产生附加值。
人
在人机之间的接口上创造附加值。
面向未来的生产体系需要人的加入——既是作为研发人员,也是作为操作人员。请与您的员工一起踏上未来之路。只有当员工能够简便地设置、操作和改进灵活且联网的生产设备时,才能发挥出这些设备的积极效果。
全面简化所有界面(包括用于编程、调试、操作、分析、售后服务等),使各类员工能够运用智能生产技术,并根据特定要求进行调整。
此外,协作机器人、增强现实、虚拟现实等技术辅助系统还将发展成为工厂车间的日常帮手。它们将为员工提供支持,从而帮助其拓展新的工作方式和应用途径。
关键因素“人”是您今后成功经营企业的基础——但是只有与“技术”和“应变”这两个关键因素结合在一起,才能发挥出其全部潜力。
技术
未来的生产技术:灵活、联网、智能。
运营技术 (OT) 与信息技术 (IT) 的结合冲破了生产体系原有的限制。硬件和软件能够自行监控和控制机器、设备和流程。通过整合到网络中并结合 IT 推动的研发成果(如人工智能、大数据、云),可为生产企业提供宝贵的全新机遇。
机器人辅助生产线、矩阵式生产、移动平台等灵活生产技术提供了各种各样的应用途径和优势。适应性强的生产体系使得企业能够迅捷有效地应对不同的基础设施条件、产能要求和消费潮流。
关键因素“技术”将使您的企业能够在数字化、自动化市场环境下具有竞争力。但只有同时结合“人”和“应变”这两个关键因素,才能形成适应未来发展的生产体系。
应变
通过快速适应新技术,主动应对新的市场挑战
您的企业能否跟上技术的飞速变革,取决于您的应变能力以及所采用流程和技术的灵活性。为了在市场不断动态发展的时代保持竞争力,应当加强对开放接口和联网生态系统的投入。这些是创造活跃的创新文化的关键,也是根据需要进行调整和现代化改造、功能扩展和持续改进的基础。
例如,借助插件可为机器人扩展专用应用程序,赋予其新能力。通过与智能服务关联,可提前识别优化可能性,自动导入更新。还可以通过自适应的灵活技术顺利对机器人、单元和设备进行物理调整和改装。
通过与集合了研发人员、设备制造商、生产专家和其他利益相关者的网络和共同体合作,可全面分析并充分发掘技术的潜力——这将为用户和供应商创造附加值。
关键因素“应变”是确保生产技术始终最新的基础。但只有与“人”和“技术”这两个关键因素相结合,才能将其成功转化为竞争优势。