选择您所在的地点:

国家和地区

协作机器人:带领您进入自动化的世界

KUKA 不断以先进的创新技术树立全新标杆,我们的协作机器人拥有很高的性价比,而且非常易于投产运行,即使是中小型企业也能快速上手,成功实现自动化。


什么是协作机器人?

根据定义,Cobot 是一款能够直接与人接触并一起工作的协作机器人。其他的称呼还有“Corobot”或“Cobotic”。

协作机器人与工业机器人有何区别?

不同于传统工业机器人,协作机器人可以在没有防护栏的情况下与人员在同一个工作空间内工作。其中,装有传感器,以确保机器人不会伤害人类。若是传统的工业机器人,则需要采用安全防护装置来作出隔离,以保证员工的安全,也因此无法进行人机协作。

协作机器人有多厉害?

工业和医学领域中的自动化解决方案应用示例

协作机器人有哪些优势?

协作机器人可以安全地进行互动工作,而且机器人系统可以轻松自如地从一个工站移动到下一工站。这些协作机器人负责执行对人类而言吃力、单调或危险的工作步骤,例如费力的顶装工作和细致的琐碎杂活。因此,这些机器可以优化制造流程并提高生产效率。许多用户已证实 KUKA 协作机器人系统非常容易投产运行,并且可以在短时间内收回成本。协作机器人也非常适合中小型企业使用。

享有与 KUKA 协作机器人合作的优势

  • 灵活性和易用性:

    • 根据拖放原理进行简单编程
    • 通过手动引导,可轻松移动机器人
    • 短短几分钟内快速投入运行
    • 根据新订单进行灵活改装和编程
    • 频繁更换工件时可简单地重新编程
  • 最佳成本效益:

    • 即使是小批量生产,使用自动化生产也是值得的
    • 高技术可用性确保很大利用率
    • 运行期间总体成本 (TCO) 低
    • 配送时间短
    • 免费配送
  • KUKA 全方位支持:

    • 全天候客户服务
    • 全球认证的系统合作伙伴网络 - 您所在地区也包括在内
    • 仿真、测试架构和可行性研究
    • 编程服务
    • 提供现场员工培训或可独立使用的数字化培训课程
  • 无障碍自助服务:

    • 简单在线配置、购买和设置应用程序
    • 在整个客户旅程 (Customer Journey) 中提供自助服务:从规划到投入运行
    • 用户和开发人员的开放社区

如何找到合适的协作机器人?

在做出购买决定时,必须考虑到许多重要因素,例如,有效负载、工作范围、速度和精度等应用要求,以及集成度和可扩展性。KUKA 机器人指南可帮助您获得量身定制的结果,以满足您的个性化要求。此外,还提供 3D 仿真可作为规划辅助工具,支持您将协作机器人应用快速落地。

3D 仿真

立即个性化规划人和机器人的互动!

如何将协作机器人集成到生产过程中?

iiQKA.OS 操作系统是为快速直观的投入运行而设计的。此外,您还可以利用 KUKA TechCenter 技术中心将新机器成功地集成到生产过程中。我们的专家与通过认证的系统合作伙伴联袂,利用可行性研究和仿真进行测试,为您的应用找出正确组件及组合。此外,我们还会检查可能的辅助软件。用户可以在用户论坛上分享建议并寻求支持。

寻找您附近的系统合作伙伴

学习操作协作机器人

立即开始免费在线学习

现场测试协作机器人

您是否正在考虑购买协作机器人,并想事先在现场认识 KUKA 系统?在 KUKA TechCenter 技术中心体验人类与机器人的完美合作。

协作机器人可用于哪些场合?

灵活的协作机器人可以在各种工业领域中大展身手。这些灵敏的智能机器人能够根据环境做出反应,并可进行直观编程,有助于实现人机协作 (HRC)。因此,机器人可以承担越来越多样化的任务 - 无论是与人员互动或是并肩工作。KUKA 协作机器人可支持以下领域:

固定式应用范例:

  • 装配(旋紧、精确粘接、装上部件、插入橡胶塞、处理柔性部件)
  • 机床上料(数控机床、注塑成型、机床)
  • 物料搬运和码垛(码垛和拆垛、拣放任务、包装)
  • 质量管理(例如功能性和完整性测试)

物流和内部物流的移动解决方案:

  • 物流分拣(将货物运输到物流配送场地,清理空容器)
  • 物料输送
  • 码垛应用(装卸托盘和输送带、将产品运送到码垛站)
  • 工件搬运(将工件运送到不同的工站点、将机器人运送到不同的应用工站)

电子刊物:协作机器人是简单而经济高效的自动化解决方案

协作机器人对经济效益有何意义?谁值得为它们付出?我们在电子刊物中阐释了有关协作机器人的所有问题。我们希望为您提供信息和灵感,并鼓励您探索协作机器人的可能性,审视是否能够满足您的特定需求。
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3