选择您所在的地点:

国家和地区

RoboGym:不仅仅适合竞技运动员的创新训练方式

未来的训练会是什么样?能否用机器人来做力量训练,从而有可能取得更大进步?技术在普通民众和运动员中的接受度有多高?

2020年11月16日


KUKA 开展了开创性工作

KUKA 从事运动和机器人技术相关问题的研究已经很久了。2014 年底,公司长年的系统合作伙伴 BEC 加入了进来,并于 2015 年初推出了第一台样机“RoboGym”。2017 年,与亚琛工业大学科隆德国体育大学合作,设立了研究项目“RoSylerNT”,得到了德国教育与研究部的资金支持。“RoboGym”将尽快准备投放市场,它在许多方面都将构成对传统训练方法的改进。最开始它是专为竞技体育领域设计的,今后有可能永久改变我们锻炼身体的方式。 
未来的训练可能是这样。

RoboGym 的优点

传统力量训练器只能用同一个重量产生线性负重,而以 KR 160 nano 为基础打造的 RoboGym 则可以通过存储的生物力学骨架模型实现全新的运动几何结构,并专注于锻炼单个肌肉群。受试者纷纷表示不仅效率提高,还获得了高度的安全感。由于安装了测力传感系统和安全空间、速度监控等多项安全功能,因此尤其是在复健领域,例如在十字韧带断裂后,能够巧妙控制身体各个部位的较大负载和运动程度,从而避免发生二次伤害,使运动员能够更快重新达到原有水平。

RoboGym - 未来的训练

餐饮业自动化:通过平板电脑点单,机器人即可为您准备菜品 – 这就是位于迪拜的 RoboCafé 咖啡馆。

可靠、多变

目前为止,RoboGym 可支持三种不同的训练方式:除了腿部推举外,还可以进行伸膝及俯身划船训练。相关数据实时显示在屏幕上,并保存到云端。激活仪器后,可以从世界各地直接调出这些数据,仪器则根据身高和所需的训练重量进行个性化调整。通过采集数据,可以大大提高筛选的精度,更加准确地查看每一部分练习实际所使的力和所做的动作。由此可以根据自身要求对训练进行个性化调整。

使用测力传感系统进行腿部推举,通过屏幕查看训练数据

我们的梦想是,几年后,RoboGym 能成为竞技体育和复健领域的标配设备,每个奥运训练基地都能看到它的身影。

BEC GmbH 首席财务官 Martin Gerlich