选择您所在的地点:

国家和地区

领导变革

为更好的关怀

在正确的场所、正确的时间,为患者进行诊断和治疗

我们通过两方面协助医院快速制定可靠的方案,为患者开始治疗。 一方面,我们对重要物品运输过程使用自动化加上可追溯的传输解决方案,例如实验室样本和药物。 另一方面,我们先进的药房系统支持各种医院药品流程,从自动存储及检索到全自动患者专用药品制备。

药物管理角度考虑,我们为您提供一站式的存储和转运流程服务。此外, 我们有一个团队根据医院环境的具体要求,提升物流和药房自动化产品的发展。

你知道这些数字的含义吗?

  • 医院采购的药品里,有两成到不了病床旁

    例如:在德国,每年医院在药品方面花费43亿欧元,有8.6亿欧元的药品浪费及昂贵的处理费用。这意味着,未加权平均值,德国每家医院每年的药物损失为 150 万欧元。

    医院内的药品库存管理系统有助于医院降低成本、优化流程及重新分配药物。 药房管理软件Pharmacy Manager监控并优化从中心药房到病区的所有药品库存。 中心药房中的机器人配药系统 BoxPicker 和 EvoTec 可以消除药品浪费。

    这种互联互通提高了医院与成本相关的效率。

  • 医院内,近一成药品错发

    这与医院实现成功治疗的核心任务相冲突。 然而,通过无缝追踪所有患者的药物,可以避免此类错误。

    特别是单位剂量药品提高药物治疗、也就是治疗方案的准确性。 如果单位使用剂量已经绑定到中心药房的患者特定疗法中,例如使用 单剂量发药系统,则几乎可以完全避免配药错误。

  • 医院临床护理职位空缺,已经超过德国可用资源总量。

    这意味着有近 20,000 的医疗人力缺口,影响院内的护理质量。 此外,预测显示,未来几年熟练工人的短缺将继续恶化。 预计到 2035 年,仅在德国就有高达 640,000 个医护职位空缺。

    为了在人员短缺的情况下保证高质量的护理,医护人员要尽可能地减少照顾患者以外的工作。 自动化和数字化需要齐头并进,以缓解这方面的困局。

    物流解决方案减少人工跑腿工作; 单剂量发药系统助力制定省时的集中治疗方案和配药工作; 集成的软件解决方案可避免在处方下达、追踪和配药过程中的记录耗时。

更佳关怀指引者

众所周知,上乘的疗法只有在坚持的情况下才有效。 您的目标是让患者康复且满意地出院,让他们感觉得到了很好的照顾。 我们知道我们无法取代医护人员,但我们可以帮助医护完成工作,同时保证高质量的治疗成果。

在不增加复杂性的情况下,在自动化解决方案基础上实施整改是件困难的事。 这通常需要思维方式的转变——自您而始的改变。

对患者来说,重要的是什么?

为更好的关怀而变革

我们的公司不只将开发要点放在内部物流和药房自动化上,而是专门致力于医院院内物流和药品管理

在实施医疗机构特定变革重要的领域,我们是您的合作伙伴:改进医疗流程、根据护理人员的核心能力部署工作安排、以及为患者服务。 我们与您一起,借助可靠的系统、以用户为导向的软件和特定组件,一步一步地陪伴您走上更好的患者护理之路。

整合药品管理所有流程

我们的目标是将物流和药房自动化整合到药物管理解决方案中。 让我们一起达成,在正确的场所、正确的时间,为正确的患者提供正确的药物。