选择您所在的地点:

国家和地区

Frezen: KUKA-freesrobot vervaardigt sculpturen in de Studio Babelsberg

KUKA 铣削型机器人在巴贝斯堡工作室制作雕塑

一台 KUKA KR QUANTEC ultra 系列的铣削型机器人在 Art Department Studio Babelsberg GmbH(德国巴贝斯堡艺术制作工作室有限公司)用硬质泡沫制作雕塑。在这个过程中,机器人作为可单独配置的机床使用,独立地自动完成所有工作步骤。此外,CNC 铣削还确保完成精准的三维作业。


高负荷 CNC 机器人用作机床

巴贝斯堡工作室是世界上历史悠久的大型电影工作室。制作繁复的装饰、舞台布景和道具由子公司 Art Department Studio Babelsberg GmbH(巴贝斯堡艺术制作工作室有限公司)负责。该公司计划将机器人用作机床,使硬质泡沫雕塑的制作过程实现自动化,成为一个灵活的整体解决方案。他们将这个任务委托给 SEMATEK GmbH 有限公司和 Datentechnik Reitz GmbH & Co. KG 有限两合公司。CNC 机器人于 2016 年 4 月开始承担这项工作,并在经济性与灵活性方面完全达到了预期。 
KR QUANTEC ultra: Hoge stijfheid maakt exacte baannauwkeurigheid tijdens het frezen mogelijk.
KR QUANTEC ultra:高刚性实现精准的轨迹精度。
KUKA 铣削型机器人被用在巴贝斯堡艺术制作工作室。

CNC 铣削有大量优势

首先在计算机上借助特有的程序对每一个道具单独建模。在下一个步骤中,Datentechnik Reitz 公司的 SPRUTCAM 软件负责将建模“翻译”给铣削型机器人。优势:在 CAD/CAM 系统中写好的程序可以借助系统软件 KUKA.CNC 无需转换直接被读入到 KUKA 控制系统 KR C4 中。

KR QUANTEC ultra:CNC 铣削实现精准的轨迹精度

制作过程由 KUKA KR QUANTEC ultra 产品系列中的 KR 210 R3100 型铣削型机器人负责。它是 KR QUANTEC 系列中强劲、坚固和精确的机器人。除了铣削时的高精度之外,超过三米的大作用范围也非常适合于模型。因为用于铣削出雕塑的硬质泡沫的大小可达到三米的三倍,所以大作用范围是必要的。
Alleen voor kunstenaars: Freesrobot KR QUANTEC ultra baan het werk in de Studio Babelsberg.
仅为艺术家服务:铣削型机器人 KR QUANTEC ultra 在巴贝斯堡工作室工作。

作业过程高度自动化

此外,KR QUANTEC ultra 还能够在不同的工具之间自行切换。为此提供了一系列组件,如高频主轴、工具站或旋转台。在 CNC 铣削过程中,铣削型机器人借助 Tool Center Point (TCP) 测量探测工具的位置,例如工具触及工件的铣头的位置。确定位置对于精准地转换计算机模型至关重要。 

凭借铣削型机器人的高精度,可以精准且迅速地完成数字设计作品的制作过程。

Sebastian Voigt,负责 Art Department Studio Babelsberg GmbH(巴贝斯堡艺术制作工作室有限公司)的 3D 实验室

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。