选择您所在的地点:

国家和地区

Shake it, Toni! – KUKA 机器人混合饮料和鸡尾酒

精准、快速、可靠 – 意大利 Makr Shakr 公司的全自动酒吧系统“Toni”的 KR AGILUS 必定能为您带来甜蜜快乐的效果。客人可以通过应用程序向机器人调酒师订购饮料 – 马上即可享用新鲜的混合饮料。


鸡尾酒机器人在米兰的豪华旅馆中混合饮品

在米兰 TownHouse Duomo 酒店的屋顶酒吧,游客可以欣赏世界著名的大教堂和享用创意饮品。特别之处在于:一台调酒机器人在那里混合饮料。全自动酒吧系统“Toni”是由 Makr Shakr 公司开发生产的,该公司来自都灵,成立于2014年。这一切始于使酒吧客人更了解数字化和自动化前景的想法。“我们想将对鸡尾酒和设计的热情与现代科技手段相结合。”Makr Shakr 的首席技术官 Alessandro Incisa 解释说。

潮流城市米兰:调酒机器人在世界著名的大教堂附近。

全自动酒吧系统配备齐全

“Toni”是一款全自动机器人调酒师,它将物联网 (IoT) 式的先进组件和自动化组件相结合。KR AGILUS 系列 KR 10 R1100 和 KR 6 R900-2 型的两台 KUKA 机器人安装在吧台上:一台机器人混合饮料和鸡尾酒,另一台机器人协助倒入杯中。在它们上方装有大约 150 个瓶子的固定装置,调酒机器人会从这些瓶子中接取配料。在单元的后壁中,除了冰块分配器,还有啤酒、葡萄酒和苏打水的水龙头。此外还装有一个水槽,鸡尾酒机器人在完成每个订单后会在这个水槽中冲洗摇酒器。

混合饮料时,鸡尾酒机器人从 150 多个瓶子中选择配料。

简单易懂:通过应用程序向调酒机器人订购

全自动酒吧系统通过 KUKA KR C4 控制系统以及 PLC 进行控制。但是对客人来说订购非常容易:只要通过应用程序就能选择饮料。信息被传送给调酒机器人。一旦准备好饮料可供领取,便会通过推送消息通知客人。此外,通过应用程序还可以设计自己的饮料。“我们邀请客人以简单的方式与机器人互动。”Alessandro Incisa 说道。

直观:客人通过应用程序向机器人调酒师送出订单。
KUKA 机器人在 Makr Shakr 的全自动酒吧系统中混合饮料。

全自动酒吧系统结合了各种技术

Makr Shakr 为全自动酒吧系统开发了机器人控制系统和应用程序。在此还连接到了 Google 运营的云平台“Kubernetes”。运动是一项挑战:即使全速运动,系统中替代调酒师的机器人也不应洒出饮料。使用 KUKA 机器人的优势体现在它的快速、直观操作和可靠性上。另外,美观也起到了作用。“KUKA 将我们公司引入了自动化世界,并成为我们重要的开发合作伙伴。”Alessandro Incisa 说。

快速、可靠、精确 – 调酒机器人分外吸引人。

凭借“Toni”,Makr Shakr 将人与机器人之间的交互界限推进了一大步 – 但 Alessandro Incisa 保证说:“机器人替代调酒师不是我们的目标。‘Toni’重点是让客人体验一种不属于他们日常生活的技术。”

数字化游戏:Makr Shakr 使用两台 KUKA 机器人作为调酒师。

向调酒机器人“Toni”订购还为用户提供了社交互动的机会。用户可以通过应用程序交换配方或在社交网络上发布照片。

Makr Shakr 的首席技术官 Alessandro Incisa

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。