选择您所在的地点:

国家

Meiller 采用 KUKA KR QUANTEC 焊接和安装电梯门的门扇

具有高度灵活性的机器人单元用于生产电梯门


目前,位于慕尼黑的 Meiller 电梯门工厂每年生产 80000 个门扇,并呈增长趋势。其 特点是:几乎没有一个门扇是相同的。人员电梯和货物电梯始终采用按客户要求量身定 制的解决方案,可根据建筑物技术情况进行精确调整。Meiller 公司可提供任意尺寸 的门扇。

超小批量和无数变体

如今的小批量甚至最小批量以及各种各样型号的作业要求具备能顺利地适应这些需求 的生产设备。

KR C4应对无限的品种

当操作人员在更换台一侧进行装配和夹紧作业时,另一侧可同时进行以下操作:第一步, 两个 KR QUANTEC 开始执行现有焊接任务。机器人 1,安装在一个底座上,配有一个专 用焊钳,具备最大的作用范围,用于完成凸焊。这样 KR QUANTEC 可将外部托盘的上部 和下部与外部导轨相连。与此同时,同样安装在底座上的机器人 2 对开放的 U 型导轨 与门扇底侧进行点焊。该过程完成得比凸焊快,当机器人 1 还在焊接时,机器人 2 便 可通过 Stäubli Connector 的自动模具更换系统快速地将其焊钳更换为真空夹持器, 因此被称为搬运专家。一旦完成了所有凸焊工作,机器人 2 便将门扇取走并驶至冲压工 位,并冲压出不同的孔行。冲压后,机器人将门扇放到一个压力机上,压力机将突出的板 材在某一角处轻轻地挤压在一起,以避免受伤危险。当已安装好并且无需再进行精整的门 扇被放到托盘上时,机器人的工作便结束了。

为了能掌握各种加工技术,Meiller 电梯门 公司始终采用参数化的加工程序。在启动设备前,操作员只需选择门扇的材料(不锈钢、 镀锌钢或热镀锌钢)以及长度和宽度。其它一切由机器人控制系统控制。KR C4 不仅计 算包括碰撞监控在内的机器人运动,还有各焊点的参数和位置、所需冲压的次数和位置 以及夹紧装置的位置。 

两个KUKA KR QUANTEC灵活地同步进行焊接工作。

KUKA KR QUANTEC具有高负载能和触及范围

使用两个 KR 150 R 3300 prime K 型号的库卡 QUANTEC 机器人,其按程序执 行的生产步骤为:凸焊、点焊、搬运、冲压、成型以及最后放置已安装完毕的门扇。 搬运超大尺寸的门扇对于最大负载能力 150 千克以及作用范围 3301 毫米的 KR QUANTEC 来说完全不成问题。库卡机器人控制系统 KR C4 以其卓越的性能令 人信服。高性能控制器可轻松应对丰富的程序多样性以及由此产生的控制任务的 复杂性。因此,所有参数并未保存在 PLC 中,而是保存在机器人控制系统中。 

地提高灵

使用新设备不仅可以获得最大的灵活性,而且还可以在生产质量方面树立标 准。KR QUANTEC 焊接机器人和所使用的焊接技术可确保完美焊接以及精确定 义能量输入。板材在焊接时仅保持微温。几乎不会再产生热变形,也不会再出现 翘曲和扭曲。

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置