选择您所在的地点:

国家

机器人单元打破记录提前上线供货

意大利的汽车配件供应商 PMC 实现自动化生产。100 多台 KUKA 机器人(主要是 KR QUANTEC 系列)确保可以在模块化机器人单元中平稳可靠地生产车身零件。这次实施活动堪称物流上的杰作:当时只用七个月的时间就完成了机器人单元的构建。


在模块化机器人单元中生产车身零件

都灵在意大利的汽车工业领域具有核心地位。菲亚特集团于 1899 年在这里成立,而 Lingotto 城区深受它的影响:所谓的 Lingotto 大楼坐落在此,楼顶有一条测试跑道,它曾经是世界上相对有规模的汽车制造厂。菲亚特克莱斯勒 (Fiat-Chrysler) 当时隶属于世界上第四大汽车制造商“Stellantis”,目前仍在都灵生产汽车。玛莎拉蒂生产“Quattroporte”和“Ghibli”车型的其中一个厂房与 KUKA 意大利分公司仅仅相隔几百米。

PMC 的两个生产车间与意大利南部 Melfi 的菲亚特克莱斯勒汽车公司 (FCA) 厂房同样也只有短短几百米的距离。这家意大利汽车配件供应商专门从事车身零件的生产,主要参与过 FIAT 500X、Jeep Renegade 和 Jeep Compass 车型制造。与此同时,PMC 的生产已经在很大程度上实现自动化:超过 100 台 KUKA 机器人在机器人单元中作业。它们负责涂抹密封剂、焊接、检查质量以及加工工件。

精湛的点焊工艺:PMC 采用模块化机器人单元生产车身零件

诚征:可靠的战略性合作伙伴

PMC 和 KUKA 开始合作,标志着制造商寻找可靠的战略性合作伙伴,以便实现全新自动化的生产线。KUKA 在意大利面临的需求使 Osvaldo Casetta 经理既紧张又兴奋。“简而言之:一条 54 台机器人的生产线只需配备六名手动操作人员,应该就能满足两种不同车型的需求”,Casetta 这样描述起始阶段。而最大的挑战在于交期紧迫。按照 PMC 的介绍,从方案启动到生产出第一批零件应该最多持续七个月时间,这是一个非常短的时间段。
尤其是来自 KR QUANTEC 系列的 100 多台 KUKA 机器人在 PMC 的模块化单元中投入使用。

模块化机器人单元:准时化,零故障!

为此还要注意其他几个要点:“为了适应菲亚特克莱斯勒客户的需求,生产应该设计成每周 20 个班次。”这种准时化生产只允许周日上午进行一次短暂的停工维护,“主生产线的缓冲设计将无法留出更多的回旋余地”,Casetta 解释道。“因此,我们关注的重点在于机器人单元的更高可用性,PMC 在任何情况下都不能出故障。”简单地说:“我们想要一条提供“零故障策略”的自动化生产线来实现交钥匙解决方案”,位于 Melfi 的 PMC 生产工程师 Vincenzo Marchesiello 说道。 
提供“零故障策略”的自动化生产线得到了 KR CYBERTECH nano ARC 的大力支持

机器人单元的智能软件:从试验到应对紧急情况

KUKA 凭借合适相符的自动化产品系列俘获 PMC 的芳心。这些模块化机器人单元由符合 PMC 准时化生产理念的单元、机器人、应用程序包、操作方便的软件以及相应服务构成。为了在生产开始之前贯彻落实所有规定参数,KUKA 团队细致入微地模拟了未来的生产环境,从而优化了各个流程和工艺。其中在 PMC 工厂还有几点需要注意:在各种不同尺寸的工件上焊接螺母和弓形件,这些工件几乎相当于汽车长度,涂抹密封剂并且执行各种测试流程确保完成的工作达到高质量。甚至模块化机器人单元之间的工件运输很大程度上也实现了自动化。多轴旋转单元会提供支持,它们将大量车身零件送往正确的位置上。

机器人单元将微小元件焊接到大型部件上

与精心设计的控制软件协调配合,将诸如安全带加固件、电子线缆螺母或用于固定内部塑料的销钉等微小元件焊接到轮拱等大型部件上。最终就这样生产出三台车辆的整个车身内部。下单后短短七个月时间内,PMC 向菲亚特克莱斯勒交付了第一批工件,而这批工件是在 KR QUANTEC 机器人的帮助下产出的。
智能软件:PMC 通过各种测试流程确保机器人单元具备高质量。 

持久的合作伙伴关系 如同这条自动化生产线一样

自动化生产线使 PMC 获益匪浅。“凭借 KUKA 的模块化焊接单元以及策划团队的大力支持,我们能够加紧步伐,满足不断增长的市场需求”,PMC 的 Marchesiello 强调道。一如既往的高质量、高生产率和低成本 – 强强联合奠定了 PMC 与 KUKA 成功合作的基础。
因此,PMC 在巴西的工厂也是依赖于 KUKA 的帮助:总共 78 台来自奥格斯堡的机器人在自动化生产线上作业。此外,所有参与者也都非常重视将合作定义为平等的伙伴关系。“我们不久将扩大 Jeep Compass 工件的生产并且非常期待 KUKA 再次加入”,Marchesiello 说道。
模块化机器人单元中的气体保护焊接:PMC 非常重视与 KUKA 的合作伙伴关系

KUKA 模块化机器人单元为我们带来期待已久的生产稳定性。KUKA 可以如此迅速地满足我们的需求使我们激动不已。

PMC 生产工程师 Vincenzo Marchesiello

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置