选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA iiQoT – 借助工业物联网打造更透明、更高效的机器人团队

无论是状态监控、资产管理,还是预测性维护 – KUKA iiQoT 都能助您延长机器人的运行寿命。这个自助工具让您能够实时访问关于机器人团队的信息,并支持快速定位并排除故障。此外,iiQoT 还为我们的客户服务提供了一个接口,遇到故障时,您随时可以快速获得我们的专家帮助。


IIoT:易于使用、满足全部工业需求 

KUKA iiQoT 凭借可扩展的软件架构,脱颖而出。单个模块都存储在工业物联网平台上,这样您可轻而易举地理清头绪并且根据不同的工业应用需求获取宝贵的功能。所有优势和方法一目了然: 
  • 故障查询和排除

    • 出现问题时进行通知
    • 节省故障查找的时间
    • 提高可用性
  • 优化机器人团队

    • 管理设备和机器
    • 检查安全性
    • 维护机器人
  • 清晰快速的概览

    • 借助工业物联网技术实现机器人团队的透明度
    • 远离车间,远程监控
    • 访问所有设备的全部所需数据
  • 清晰快速的概览

    • 借助工业物联网技术实现机器人团队的透明度
    • 远离车间,远程监控
    • 访问所有设备的全部所需数据

安全透明 – 生产车间的 IIoT

KUKA iiQoT 状态监控系统的特点是采用模块化软件架构。IIoT 平台包含用于状态监控和预测性维护的单独模块,可以随时根据客户需求进行定制。通过 Edge 网关建立安全连接后,机器人团队的数据将保存在 KUKA 云中,并且只有您可以从任何地方查看。 

  • 通知和警报

    为有关事件、超出极限、信息和变量的消息设置专用规则。通过状态监控,用户可以自动获取证明,以发现关键流程步骤中的干扰源,并通过改进最大程度地减少生产过程中的长期时间损失。 

  • 机器人团队与工业物联网之间的安全连接

    Edge 网关与 KUKA 云之间的连接受到良好保护:

    • 仅通过安全标准(SSO、SSL、SSH、TPM)进行通信
    • 端对端数据传输,无需克服任何数据节点
    • 仅通过安全 IANA 标准端口进行通信(MQTTS:8883、OPC UA:4840、HTTPS:443)
  • Edge 网关的的安全性

    Edge 网关用作生产车间的机器人与云连接之间的门户。此节点的安全非常重要,因此将由以下几个因素确保其安全性:

    • 网关具有防火墙机制
    • 另外,还安装了客户 IT 防火墙
    • 从网关到云的单向连接 = 不接受外部的连接请求 
  • 与机器人的实体连接

    数据传输需要连接至 KUKA 线路接口 (KLI) 或 KUKA 可选网络接口 (KONI)。KONI 的优势是,还可以实现网络的明确分离,并解决使用多个 IP 地址的问题。

    所有配备 KSS 8.3(或更高版本)操作系统的 KUKA 机器人均可立即支持 iiQoT。 

  • 变更日志

    在定义的时间内,机器人系统和机器人程序发生变化的证明。这些数据可用于追踪故障时对系统的最后影响。因此,当机器人在生产过程中停机时,可以更快地分析根本原因。

  • 故障诊断

    只需点击 3 次即可将 KUKA 诊断文件直接从 iiQoT 传输至 KUKA。用户无需亲自拿取文件(从办公室到机器人控制器),新员工也无需培训和解释,因此可节省本身的工作时间,进而提高效率。

  • 备份管理器

    将当前工作项目数据在云端手动备份。
  • 效率监控

    可视化显示机器人程序在周期时间和能耗方面的流程:这样可以识别周期时间瓶颈、能耗或程序更改的影响。

Basic 和 Advanced:两个 IIoT 版本,有助于提高生产力和效率

KUKA iiQoT.Basic 版本拥有物联网解决方案的优势,可实现高效率机器人监控:任意数量的机器人,没有时效限制。您可以通过 my.KUKA 自行将整个机器人团队连接到 IIoT 云,无需安装其他的传感器或硬件。不会产生任何额外费用,例如许可证费用。

我们提供付费 KUKA iiQoT.Advanced 高级版本,为您提供核心功能以外的更多应用程序,协助您更精确地规划保养和维护工作、避免发生停机、优化生产周期以及测量能源消耗。

KUKA iiQoT.Advanced 将于 2023 年秋季全面推出。在特定条件下,客户可以提前测试不同的模块。如果您想了解更多信息,欢迎与我们联系

立即启动 KUKA iiQoT.Basic

立即安装 iiQoT.Basic,使用免费的核心功能,以高效管理 IIoT 中的机器人团队。不产生额外费用。

示例:错误分析方面的节约潜力

您想了解 IIoT 状态监控会对您的生产过程产生什么影响吗?使用节约计算器测试高效的错误分析。为此,请输入基于机器人的生产过程中的机器平均值。请从应使用 KUKA iiQoT 的真实生产环境开始。 

KUKA iiQoT 子区域错误分析节约计算器
检测到错误:
将诊断文件传输至 KUKA:
确定机器人的错误原因:
生产流程缓冲时间最短:
每年机器人意外停机次数:
停产成本/小时:

结果

该结果基于使用 KUKA iiQoT 错误分析可能减少的机器人意外停机时间。输入限值和平均值基于制造业经验。所有节约量均使用免费 KUKA iiQoT 产品系列的内容计算。所有结果均着眼于整个机器人团队(而不是每个机器人)。
0 分钟/年
节省员工的时间
0 分钟/年
节省停产时的时间
0 €/年
节省停产时的成本

备注:

  • 节省更多时间 – 在 KUKA 机器人上进行所有错误分析,为员工进一步节省时间。

  • 缓冲时间更短 – 只要没有指定的缓冲时间,就能够节省停产时间。

 

更多优势:

  • 自助说明工具 – iiQoT 的透明度有助于更佳了解 KUKA 机器人和流程。

  • 轻松连接 KUKA 客户服务 – 只需点击三下,即可将机器人诊断文件发送给 KUKA。

  • 快速理解 - 直观的操作界面和设置选项可快速提供说明。

 

重要提示:KUKA iiQoT 节约计算器可作为对基于机器人的自动化的影响的粗略指南。所有发票均基于当前客户经验的假设,因此所有信息均不提供保证。必须与客户详细衡量和计算确切节约结果。

我们基于云的工业物联网解决方案具有以下优势


我们通过以下方式确保您的安全:

  • 客户网关与客户租户之间的端对端连接
  • 使用 Microsoft Azure 的最新安全证书
  • 将现有防火墙列入白名单或使用附加 VPN 通道

可升级

完全按照您的需求扩展:机器人可以随意添加到机器人团队或从团队中删除。 

IIoT:易于使用、满足全部工业需求 

KUKA iiQoT 凭借可扩展的软件架构,脱颖而出。单个模块都存储在工业物联网平台上,这样您可轻而易举地理清头绪并且根据不同的工业应用需求获取宝贵的功能。所有优势和方法一目了然: 
  • 提高效率

    • 保障系统生产力
    • 了解工业环境的改善潜力
    • 准确行动
  • 清晰快速的概览

    • 借助工业物联网技术实现机器人团队的透明度
    • 远离车间,远程监控
    • 访问所有设备的全部所需数据
  • 优化机器人团队

    • 管理设备和机器
    • 检查安全性
    • 维护机器人
  • 故障查询和排除

    • 出现问题时进行通知
    • 节省故障查找的时间
    • 提高可用性