选择您所在的地点:

国家

KUKA 参加 2016 年斯图加特金属加工展览会(AMB 2016)

机床:金属加工行业的机器人辅助解决方案

2016年7月29日


即使没有专门的编程知识也能操作机器人:KUKAmx.Automation 接口是 AMB 2016 的一大亮点。图:KUKA 机器人有限公司。
机器人与机床的协作:这是 KUKA 在 AMB 2016 上的核心参展内容。在本届国际金属加工展览会上,KUKA 将推出适用于金属加工行业的解决方案。
此次展会将于 2016 年 9 月 13 日至 17 日在斯图加特举行。欢迎您前往 8 号展厅的第 8A69 号展台参观我们的展出内容。

“现成可用”——KUKA 将展出与机床完美契合的自动化解决方案

机床用户的工作环境速度不断加快,因此,自动化解决方案的设计制造也需要提高速度。KUKA 致力于为客户提供更好的支持。为此,KUKA 在产品组合中加入了更多自动化组件,例如夹具套件,并为合作伙伴提供“现成可用”的机器人。

即使没有专门的编程知识也能操作 KUKA 工业机器人

在 KUKA 展台上,观众将进一步深入了解 KUKA 集团及产品。其中,可以看到 KR QUANTEC, KR CYBERTECH 和 KR AGILUS 系列的工业机器人,以及操作元件和机器人工作单元。例如,展出的 KR AGILUS 采用防水装备,并包含夹具套件。这款机器人非常适合在机床上使用,因为碎屑、冷却润滑剂、喷射水或机油等较高的外部负荷并不能伤到它一丝一毫。为了尽可能简化机器人的操作,KUKA 研发了一个接口,即使没有专门的编程知识也能进行机器人编程:它就是 KUKA.mxAutomation。同时,可以在西门子公司的操作界面 SINUMERIK Operate 上在多个平行通道中追踪并操作机床和机器人程序的运行流程。

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置