选择您所在的地点:

国家

采用新添的 KUKA omniMove 用于运输 A350 XWB 的机翼上壳

空中客车施塔德(Stade)工厂对生产流程的要求不断提高。为了满足日益增长的生产需求,空中客车公司再次订购了一台 KUKA omniMove 移动式重载型平台,目前即将交付。在位于施塔德的空中客车工厂,可灵活调整的专用车辆将用于运输带有 A350 XWB 机翼上壳的模型。

2016年11月14日


又一台用于空中客车施塔德工厂的 KUKA omniMove 离开奥格斯堡机器人及其设备制造商的工厂

运输重达 75 吨的飞机组件专用模具 

在施塔德的空中客车工厂,即将有两辆 KUKA omniMove 可用于运输大型飞机的机翼上壳,在此之前仅有一辆。沿轨迹移动的重载型运输车辆长 34 米、宽 4 米,并配有 56 个车轮,可运输重达 100 吨的重物。该车辆是完全依据具体任务的要求和现场的空间条件而设计的,可以全面实现模块化的组合系统。同时,KUKA 依然采用纯电气驱动装置并将其应用于专门为该车辆设计的升降台。其中升降台可精确根据客户要求将重物提升 2.5 米。借助视觉系统能够使车辆以毫米级精度沿轨迹移动并定位。

已经是空中客车施塔德工厂的第三辆 KUKA omniMove

得益于 omniMove 车轮系统的全向驱动技术、无碰撞风险的自动导航系统和极其强大的负载能力,在任何需要精确和可靠运输重型部件的场合,KUKA omniMove 均可作为移动式重载型平台使用。自 2010 年起,空中客车公司便已经在飞机生产中应用 KUKA omniMove。这项技术已经得到充分的验证,现在的后续订单便是有力证明。2016 年,为扩大 A350 XWB 的生产,空中客车再次为多家欧洲工厂订购了 omniMove 车辆。其中,用于施塔德工厂的这一辆,拥有在 KUKA 独一无二的尺寸规格和负载能力。“由于 KUKA omniMove 作为可自由调整的模组式系统可以精确地根据具体要求来调整高度、长度和宽度,因此更加令人信服。正是因为有了如此满意的用户体验,空中客车才向我们表明,他们在生产内部的自动化流程中将会继续依赖 KUKA”,KUKA 机器人有限公司负责移动机器人技术的业务开发部经理 Robert Witte 这样说道。

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置