选择您所在的地点:

国家

KUKA 小型机器人向大学生传播其新技术

在威斯特法伦应用技术大学,一台 KUKA 机器人被提供给学生用于开展教学活动。机器人能够自主挡球。KUKA 支持 KUKA Education 项目。

2017年4月20日


KUKA 机器人传授实践知识

“机器人应用的目的是向学生传播先进的技术”,位于盖尔森基兴的威斯特法伦应用技术大学控制工程系教授 Markus Rüter 工程博士说道。应用教学中所采用的 KR 6 R700 型 KUKA 机器人可通过机械臂上的挡板将大约五米外抛来的球挡开。所采用的机器人、机器人控制系统以及相应的软件将由 KUKA 通过 KUKA Education 项目提供给中小学以及各大高等院校。
KUKA 机器人向盖尔森基兴 WH 的大学生传播先进的技术。

通过光栅精确计算高度

在这项应用中,有两个相互连接的光栅用于检测网球的投掷速度和高度。根据这两个数值可以计算出投掷速度、飞行轨迹以及撞击高度。然后以“模拟值”传输信息。为此,光栅将一个 0 与 10 伏之间的电压传导至机器人。每个电压都对应一个特定的撞击高度。这样机器人就知道应该移动到什么高度。
1.Wehrt geworfen Bälle ab: KUKA Roboter an der WH Gelsenkirchen.
击挡投掷的网球:KUKA 机器人在盖尔森基兴的 WH 大展身手。

KUKA 小型机器人在极限区域作业


“机器人承受着极限负载。毕竟,它必须在几毫秒内完成输入信号的处理并移动到相应的高度”,Rüter 教授说道,同时他已经在着手制定扩展应用的计划。目前,机器人只能在一个空间维度上挡球。“下一步,机器人应该不止可以上下移动,而且还可以侧向移动”,Rüter 承诺说。届时,机器人可能成为比某些足球守门员更加可靠的后盾。
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置