选择您所在的地点:

国家

KUKA 继续谱写 KR CYBERTECH 的辉煌历史

KUKA 机器人系列 KR CYBERTECH 凭借高性能和紧凑型结构令人折服。因此它准确满足了市场需求。作为 Ready Pack 的组成部分,一个型号将于 2018 年 9 月 19 日至 23 日在上海的 CIIF(中国国际工业博览会)机器人展上展出。

2018年9月19日


低负载级别中的最高性能

KR CYBERTECH 是低负载级别中功能强大的多功能机器人。紧凑的设计使其成为节省空间的工作单元方案的理想选择。该机器人覆盖了 6 至 22 公斤的负载能力,作用范围为 1612 至 2100 毫米。“高负载能力、大作用范围以及低空间需求的组合是一个真正的独有特征”,KUKA 的产品经理 Markus Hollfelder-Asam 说道。

适合每项任务的正确解决方案

完美的加工、精确的轨迹应用或快速的搬运:KR CYBERTECH 在许多应用领域中令人信服。例如在电子行业中,低负载级别的机器人在生产笔记本电脑或电视机壳时会充分发挥其优势。此外,它也适用于汽车和一般工业领域。除了装卸作业,KR CYBERTECH 还承担抛光或去毛刺等精加工工作。根据应用的不同,该机器人也提供特种变型,例如用于洁净室应用。“我们正在跟上高需求的步伐,从 2019 年起将继续缩短交货时间”,Markus Hollfelder-Asam 补充说。

高性能套件中的 KR CYBERTECH

KR CYBERTECH 是 KUKA Ready Pack 的一部分。它将强大的 KUKA 产品组合在一个套件中。预配置的解决方案包括机器人、控制系统、操作元件和软件。作为优先交付线,保证了三周的交货时间。“凭借 KR CYBERTECH Ready Pack,KUKA 达到了时代的巅峰,能够快速满足客户的要求”,Hollfelder-Asam 说。

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置