工业 4.0 的激光技术

Laser World of Photonics 是规模最大的激光和光电专业博览会,以该领域的最新研究成果以及相应提供的控制软件而闻名于世。从 6 月 26 日至 29 日,科技公司 KUKA 也将在慕尼黑的展览会场展示激光行业的最新应用。在 A2 展厅的 324 展台,感兴趣的参观者可以看到丰富的展品:从激光展示应用、激光焊接的光学部件再到上级系统监控,这家机械制造商将展示它在这些方面以及工业 4.0 领域的专有知识。

2017年6月14日

使用 CO2 激光加工节省成本 

在今年的 Laser World of Photonics 上,设备和机械制造商 KUKA 将以展示应用的形式展示激光加工的诸多优点。加工过程精确、无磨损和清洁。因此已在金属加工中广泛使用。借助 10.6 微米的波长,CO2 激光器适合加工非金属材料和大多数塑料。因此,KUKA Industries 的 CO2 激光机器人主要应用于对汽车、消费品和航空工业中的热塑性塑料、玻璃纤维和碳纤维增强的塑料和碳、木材以及其他材料进行切割和打孔。在此,3D 工件(通常厚度为 0.2 至 5 毫米)的尺寸为 50 毫米至几米不等。与机械切割不同,在用激光器进行无接触式加工时不会有刀具磨损。不会对工件施加可能不利于切割结果的作用力。另外 KUKA CO2 激光机器人的能量输入可以与相应的加工流程精确匹配。因此只有很少热量被导入工件,从而避免了材料变形或过热。由此节省了能源和成本。最重要的是还可以使生产更加灵活。通常,在生产开始后,仍然不会停止对工件的开发,会持续修改直到生产结束。在 KUKA CO2 激光焊接单元中,通过对机器人重新编程可以快速实施这些修改,而不像冲压机中必须费时调整工件夹具。

此外,这家技术领导者还将展示 KUKA Smart Connect,这是一个基于云的软件平台,允许用户随时随地访问设备组件并进行分析。借助 KUKA Smart Connect,客户能够更迅速地将产品投入市场、适应法律要求、提高效率和自身的创新力。
节能与柔性切割与KUKA CO2激光机器人

KUKA LaserSpy – 自动安全

激光技术的新发展也需要新的安全技术。更长的焦距和更高的激光功率提高了安全要求。为了在功能故障时不危害到设备和操作人员,KUKA Industries 开发了一个 TÜV 认证的外壳和改进的监控传感器。因为激光器在功能故障时的停机时间对激光系统的安全外壳非常重要。KUKA Industries 为安全外壳提供了一个安全的解决方案,因为这家技术领导者提供了唯一的 TÜV 认证的主动式激光安全传感器 - LaserSpy。因此,它符合最高的安全标准。通过不断改进和向工业 4.0 的扩展,能够持续对所有传感器进行状态监控。安全系统的信息可立即从任何地方调取,也可随时通过智能设备进行访问。因此,为安全监控双层壁激光防护室而设立的 LaserSpy 系列功能更加强大,能够更主动地监控更大区域,在发生故障时能更明确快速地发挥作用。 

完善的保护,防止激光束:库卡LaserSpy

光学系统就是一切

无论是单个组件、工作单元或设备 – KUKA Industries 为每个客户提供正确的解决方案,以便高效完成复杂的焊接或切割流程。其中也包括合适的光学技术。“我们的产品系列主要包括焊接光学系统、焊剂光学系统、切割光学系统和特殊光学系统”,KUKA Industries 的首席执行官 Alwin Berninger 说道。“通过这些加工光学系统,我们将出色的功能与最恶劣工作条件下的适用性相结合 – 同时我们始终追求紧凑和自动化优化的设计。”上述所有光学系统都能与不同的搬运系统相兼容 - 无论是机器人、龙门系统还是特殊运动系统。

Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置