选择您所在的地点:

国家和地区

面向 4.0 新生代的 2017 年度法国 KUKA 大学生奖

在法国举办的 KUKA 大学生大奖赛中,60 多个由教授和学生组成的团队将为此展开为期 7 个月的竞赛。竞赛的目标是设计一座 3D 打印的桥梁,并用新研发的 KUKA 3D 打印机器人进行打印。KUKA 法国专门针对这个教育项目研发了一个创新型 3D 打印头。优胜者将获得一台 KUKA 工业机器人。

2016年12月22日


此例中安装在 KR AGILUS 上的创新型 3D 打印头是 KUKA 法国专门为 2017 年度大学生奖而研发的

用 KUKA 机器人架构桥梁

将数字世界转变为现实世界——这是 2017 年 KUKA 大学生奖的参与者所要学习的内容。分别由一名教授和四名学生组成的 60 多个团队参与竞赛。比赛项目:参赛团队在 3D 建模软件中设计一座长度为 500 mm 的桥梁,然后用 KUKA 的 3D 打印头将其打印出来。该打印头可以安装在小型机器人 KR AGILUS 或协作型机器人 LBR iiwa上。对压力极为敏感的 LBR iiwa 还将用于对参赛团队的桥梁施加负重并以此来测试桥梁结构的稳固性。最终决赛时,由工业合作伙伴组成的评审团不仅会从项目的技术层面进行打分,还会对年轻工程师在展示过程中所体现的软技能和团队精神进行评估。同时颁发特别奖项,用于表彰最佳团队、最有创意的设计和最坚固的桥梁。

将数字世界引入现实世界

“通过使用智能手机和平板电脑,现在的年轻人早已对数字世界习以为常。我们的目的是向他们展示通过现代化科技从数字虚拟环境中创造出真实物体的可能性。因此,我们有意识地作出这样的决定,让参赛团队建造桥梁。因为这恰好是他们需要学习的:在数字化和真实世界之间搭建一座桥梁”,KUKA 法国创新和制造部门的销售总监 Christian Verbrugge 如是说。他希望借此机会可以唤起参赛者对机器人技术创新世界的兴趣,而这个不断增长的行业始终对具备资质和实力的年轻人敞开大门。我们将于 2017 年 7 月评选出获胜团队,一等奖是一台 KUKA 工业机器人。

欢迎浏览 KUKA 法国有关该奖项的页面。

了解更多关于轻型协作机器人 LBR iiwa 的信息。

点击此处以了解有关小型机器人技术领域的 KUKA AGILUS 系列的全部内容。