选择您所在的地点:

国家和地区

Hannex 喷漆车间配备 KUKA 喷漆机器人

波兰喷漆公司 Hannex 拥有 Samsung 这样的客户,面临着日益增长的质量与产能需求。因此,在 2015 年,公司决定实现旗下喷漆车间的自动化。KUKA KR AGILUS 以其可达距离、速度、精度和可靠性,成为小型机器人的理想之选。


成立于 1996 年的家族公司 Hannex 位于波兰的 Ordzin 村,最初专门从事汽车喷漆,但不久之后就扩大了服务和客户范围。2010 年,韩国公司 Samsung 成为 Hannex 的客户,对质量和产能水平提出了新的要求。这促使公司决定引进喷漆机器人来实现喷漆车间自动化,但是高额的潜在成本以及不确定的投资回报成为迈出第一步的障碍。

KUKA 为汽车喷漆过程的自动化提供杰出的解决方案和服务

在波兹南的 ITM 贸易展销会上,Hannex 和 KUKA 最终达成了交易。KUKA 在自动化领域的丰富经验以及 KUKA 解决方案在可靠性方面的良好口碑成为影响交易决策的关键因素,当然,喷漆机器人自身易于编程和集成到设施的特性也功不可没。另一个决定性因素是包括便捷售后服务在内的专业技术支持,以及与 KUKA 紧密合作的杰出集成商

安装在 Hannex 生产线上的 KUKA KR AGILUS 可迅速喷漆,并具有更高的精度。

KUKA 汽车喷漆机器人 KR AGILUS以其精度、速度和可靠性使客户为之折服

KUKA 提供的喷漆机器人是设计紧凑的 KR AGILUS 机器人,与竞品相比具有及其突出的可达距离,便于有效地组织工作站。尤其值得称道的是其强大的致动器,让机器人具备了卓越的效率和精度。喷漆车间采用机器人的最大负载规格,即10 kg,这不是为了承载更大重量,而是为了延长使用寿命。每天,机械手臂都要承载大约 3kg 的负载,全速运转,不懈工作。在使用一年之后,没有发现磨损和撕裂迹象,也没出现致动器性能下降或精度改变的情况。这意味着更低的维修成本直接转化为更短的投资回报周期。

自动化喷漆流程在 Hannex 创造了更多更好的职位

起初,员工们都担心喷漆机器人会取代生产线上的蓝领工人。然而,最终结果却是经验丰富的喷漆员通过参加机器人课程拓展了自身的资质。他们成为自动喷漆机器人的监督员,查找不足,并确保展开适当维护。喷涂机器人的引进带来了产能的提升。最终产品达到了客户的期望,促使他们下了更大订单。因此,在 Hannex喷漆机器人创造了对新职位的需求。而 Hannex 也能够借此在自己的利基市场占据稳固地位,更好地面向未来。

借助 KUKA 喷漆机器人,尽享自动化的突出优势

KUKA 机器人具备短投资回报周期,还提升了质量和产能,并且深受工作人员的认可,因此公司主管 Krzysztof Iwanicki 对其褒赞有加。


我们向考虑过程自动化的所有企业家推荐这一解决方案。和来自 Ordzin 的家族公司 Hannex 合作一样,这是迈向成功的第一步。

Krzysztof Iwanicki,Lakiernicza Hannex 的 CEO

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。