請選擇您的所在位置:

國家

來自雲的機器人控制系統

robomotion 有限公司和 SOTEC 軟體開發有限公司希望使更多公眾接觸到雲。為此開發出了可透過智慧手機控制的機器人應用。在此採用了新款 KUKA 機器人 KR 3 AGILUS。

2017年5月24日


可親身體驗的機器人控制系統

『我們和 SOTEC 軟體開發有限公司一起研發了一種機器人控制技術,這不像往常那樣透過實體的可編程邏輯控制器進行控制,而是來自雲』,robomotion 有限公司總經理 Andreas Wolf 博士解釋道。因此,安裝的 KUKA 機器人 KR 3 AGILUS 可透過自己的智慧型手機進行控制。這個應用在展會和活動時使用,可使感興趣的人員瞭解雲的優勢

機器人應用可透過智慧型手機方便地控制
您在視頻中可看到如何透過智慧型手機控制 KR 3 AGILUS。

KUKA 正致力於 IT 和機械系統的融合

工業流程逐漸實現數位化,生產相關的組件相互聯網。在此,將發揮重要作用。智慧聯網可確保提高生產率、靈活性和效率。如同 KUKA 已生產的那樣的機器人將在此發揮關鍵作用。

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定