KUKA smartPAD-2 榮獲 2018 年度 iF 設計大獎

KUKA smartPAD-2 榮獲了負有盛名的 2018 年度 iF 設計大獎。全新操作面板配置了多個實用性很強的功能,能夠以簡單方式完成複雜操作任務。頒獎典禮於 2018 年 3 月 9 日在慕尼黑 BMW 世界舉行。

2018年4月5日

 KUKA smartPAD-2 將亮相國際機器人及自動化技術貿易博覽會 (Automatica)

KUKA smartPAD 於 2010 年開發,可用於操作所有配備 KR C4 控制系統的 KUKA 機器人。第二代 KUKA smartPAD 將於 2018 年 6 月在慕尼黑自動化與機器人博覽會 (Automatica) 上首次亮相。自 2019 年起,KUKA smartPAD-2 將取代舊機型。新一代產品的設計將沿用備受全球 KUKA 使用者青睞的 6D 滑鼠。因此保留了可以直觀操作機器人這一特點
祝賀榮獲大獎的參賽者:(左起:Michael Voth、Dennis Nörmann、Sergiy Ostrovski、Mario Selic、Rolf Mühlhäußer)

KUKA smartPAD-2 將設計與操作實用性完美結合

 KUKA smartPAD-2 十分結實耐用,因此適合在工業環境下使用。同時還能提供符合人體工學的舒適操作。無論用戶慣用左手還是右手,均可達成最佳的手持操作體驗。此外,KUKA smartPAD-2 底部還具有附加固定功能,同樣也可以像台式設備一樣傾斜放置。同時還配有符合人體工學的肩帶,便於輕鬆攜帶。

操作面板可用于多個機器人

KUKA smartPAD-2 配備 8.4 英吋高亮電容式觸控螢幕,配有防刮型硬化防護玻璃。透過八個移動鍵可操控所連接的最多配有八根軸的機器人。此外,KUKA smartPAD-2 可熱插拔,即 KUKA smartPAD-2 可隨時插入 KR C4 控制系統或從其上拔出。因此,KUKA smartPAD-2 也同樣適合用於多個機器人。此外,比之舊機型,該款全新操作面板還藉由更快速的硬體和更優異的性能為自己贏得不少加分。 

今年是 iF 設計大獎走過的第 65 個年頭 

iF 設計大獎創立於 1954 年,每年頒發一次,獎勵產品設計領域的傑出設計成果。該獎項由 iF 漢諾威國際論壇設計有限公司主辦。1 月 23 日至 25 日,由 63 位知名設計專家組成的國際評委會從將近 6500 件參賽作品中最終確定了獲獎者名單。參賽作品來自 54 個國家。
Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定