KUKA builds on KR CYBERTECH success

The KUKA KR CYBERTECH robot series stands out for its high performance and compact design. These features perfectly meet the demands of the market. A model will be exhibited as a component of a Ready Pack at the CIIF robotics show in Shanghai from 19 to 23 September 2018.

2018年9月19日

低負載級別中的最高性能

KR CYBERTECH 是低負載級別中功能強大的多功能機器人。緊湊的設計使其成為節省空間的工作單元方案的理想選擇。該機器人覆蓋了 6 至 22 公斤的負載能力,作用範圍為 1612 至 2100 毫米。「高負載能力、大作用範圍以及低空間需求的組合是一個真正的獨有特徵」,KUKA 的產品經理 Markus Hollfelder-Asam 說道。

適合每項任務的正確解決方案

完美的加工、精確的軌跡應用或快速的搬運:KR CYBERTECH 在許多應用領域中令人信服。例如在電子行業中,低負載級別的機器人在生產筆記型電腦或電視機殼時會充分發揮其優勢。此外,它也適用於汽車和一般工業領域。除了裝卸作業,KR CYBERTECH 還承擔拋光或去毛刺等精加工工作。根據應用的不同,該機器人也提供特種變型,例如用於潔淨室應用。「我們正在跟上高需求的步伐,從 2019 年起將繼續縮短交貨時間」,Markus Hollfelder-Asam 補充說。

高性能套件中的 KR CYBERTECH

KR CYBERTECH 是 KUKA Ready Pack 的一部分。它將強大的 KUKA 產品組合在一個套件中。預配置的解決方案包括機器人、控制系統、操作元件和軟體。作為優先交付線,保證了三周的交貨時間。「憑藉 KR CYBERTECH Ready Pack,KUKA 達到了時代的巔峰,能夠快速滿足客戶的要求」,Hollfelder-Asam 說。

確定

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多